차량용 카메라와 NFC회로에 최적화된 표준규격 AEC-Q200에 대응하는 권선인덕터 LQW15CN_0Z/1Z시리즈를 상품화하였습니다.
미래의 자동운전을 예측하고, 주행과 안전시스템의 강화를 목표로 하는 차량용 기기의 개발이 활발하게 이루어지고 있습니다. 이러한 상황에서, 차량용 기기안 RF회로매칭과 쵸크코일로써 사용되는 고주파 인덕터에는 소형화 고성능화가 요구되고 있습니다. 무라타에서는 이 요구에 대응하기 위해 차량용 고주파 인덕터 개발에 힘쓰고 있습니다.
금번에, 상품화한 LQW15CN_0Z/1Z시리즈는, 표준 규격 AEC-Q200에 대응한 자동차용 권선 인덕터입니다. 소형 사이즈에서 큰 인덕턴스를 구현하는 특징을 활용하여, 차량용 카메라에 사용되는 Bias Tee회로를 효율적으로 구성하는 것이 가능합니다.()
또한, 본 상품은 권선형 인덕터의 특징인 저손실 특성을 활용하여, NFC의 매칭 회로에도 이용할 수 있습니다. 일반 소비재용으로도 도입된 상품의 차량 대체품이기에, 차량용 NFC회로에도 안심하고 이용할 수 있습니다.
차량 카메라용 BiasTee회로
차량 NFC회로
주식 회사 무라타 제작소는 기능성 세라믹을 기반으로 전자 디바이스의 연구 개발 • 생산 • 판매를 행하고 있으며, 재료부터 제품까지 일관 생산 체제를 구축하고 있습니다. 또한, 무라타 제품의 90%이상은 해외에서 판매되고 있으며, 국내외로 글로벌 회사를 전개하고 있습니다.