주식회사 무라타 제작소는, 소형·고전력 밀도·고신뢰성의 POL※1 DC-DC 컨버터 「MonoBK™(모노블록)」시리즈에 PMBus※2 인터페이스의 병렬 동작품을 추가했습니다. 이번에는 새롭게 병렬동작품(2병렬 40Amax): MYMGM1R824ELA5RP를 상품화합니다. 2021년 3월부터 양산을 개시하였으며 샘플 대응도 가능합니다.
MYMGM 시리즈는 업계 표준의 PMBus 인터페이스 기능을 갖추고 있으며, 이 기능을 통해 전원의 설정, 제어, 감시가 가능합니다. 또한 양산 중인 24A제품 : MYMGM1R824ELA5RA와 16A제품 : MYMGM1R816ELA5RA이 동일한 풋프린트로 되어 있어 FPGA※3, ASIC 등의 LSI 소비전류가 24A초과 40A이하이면 24A제품 : MYMGM1R824ELA5RRA1RP를 병렬 사용하고, 24A 이하이면 MYMGM1R824ELA5RA 혹은, 16A 이하이면 16A제품 : MYMGM1R816ELA5RA를 단독으로 사용하는 선택이 가능하게 됩니다. 이로 인해 메인보드의 공통화가 가능해져, 최종적인 소비 전류에 근거하여 전원 모듈을 구분하여 사용함으로써, 최적의 전원 설계와 설계 효율을 개선할 수 있습니다.
제품 상세 특성은 MYMGM 시리즈를 참조해 주십시오.
샘플은 웹사이트 또는 당사 담당 영업에게 문의해 주십시오.
Murata Manufacturing Co., Ltd. is a worldwide leader in the design, manufacture and sale of ceramic-based passive electronic components & solutions, communication modules and power supply modules. Murata is committed to the development of advanced electronic materials and leading edge, multi-functional, high-density modules. The company has employees and manufacturing facilities throughout the world. For more information, visit Murata's website at www.murata.com