Pick Up
Language
多层陶瓷电容器(MLCC)
MLCC除了临时蓄电或放电,或吸收信号中含有的噪声并提取一定频率的信号之外,还具备能切断直流电,仅使交流电流通等功能,被广泛应用于移动设备、家电产品,以及物联网设备等中。此外,还被应用于汽车、医疗和太空设备等要求高可靠性的用途。
预计今后通信和移动市场的元件需求将持续增加。我们将发挥行业内名列前茅的生产能力这一竞争优势,进一步扩大业务规模。
在未来有望实现增长的MLCC市场中,与现有竞争对手的竞争预计将加剧。为了注意竞争环境,我们致力于实现可持续的事业成长。
村田公司在MLCC市场所占的份额高达40%,在今后有望实现增长的汽车市场所占的份额高达50%。我们将进一步强化迄今为止建立的竞争优势,巩固并提高我们在市场中的地位。
本公司与钛酸钡(MLCC的材料)的生产供应商之一、富士钛工业株式会社及其母公司石原产业株式会社三家公司共同成立了合资公司。在IT设备快速发展、汽车电子化的背景下,MLCC的需求今后有望增加,因此材料稳定供应体制必不可缺。此成立项目的定位是,为提高供应链稳定性而采取的重要措施。