通信模块

通信模块
MetroCirc
高频模块

主要产品
通信模块/MetroCirc/高频模块等





销售额(单位:亿日元)


营业业绩

2018年度,由于树脂多层基板在高端智能手机的新型号中被采用,因此其销量得到增长,并且通信设备用模块也得到了增加。这导致通信模块的销售额达到4,255亿日元(比上一年度增加7. 7%)。

通信模块

 通信模块是让各种设备透过无线通讯连接互联网或其他设备的复合元件。

 可搭载于随处可见的智能手机、平板电脑、数码相机、家电、汽车导航等各种设备中,可以从互联网下载或上传照片和音乐,或者在汽车内免提拨打电话等。

 2020年东京奥运会之际将开始5G的运营。5G包括采用Sub-6GHz基带的微波通信,以及采用28GHz/39GHz基带的毫米波通信。村田采用特有的树脂多层基板,可以采用毫米波基带提供传送损失少的、高特性的模块。

 另外,在身边所有产品互联的I oT社会,各种设备都会搭载无线通信。对于汽车、各种用途的边缘设备,我们利用小型化、高性能、高可靠性的设计技术、以及连接能力得到提升的软件技术,尽快提供客户容易使用的产品,作为构筑电子行业未来的企业使命,为IoT社会的发展做出贡献。

 

MetroCirc

 MetroCirc是一种薄型且可以进行复杂的弯曲加工的树脂多层基板,堆叠了高频特性优异的LCP(液晶聚合体)薄片。

 也可以在LCP薄片中夹入铜箔薄片来进行电路设计,作为传输线、线圈等功能元件,广泛应用于智能手机、可穿戴设备等,为设备的小型化、薄型化、高性能化做出了贡献。

 由于预计今年至明年开始运营的5G采用了毫米波等高频段,因此充分利用了MetroCirc的特点——高频下的低传输损失性能的毫米波模块用基板、毫米波传输线等有望获得大幅度的增长。

 另外,由于使用频率越高,本公司的产品相对于其它竞争对手公司的产品在传输损失方面的优势性越明显,因此MetroCirc被选中的机会将日益增大。

 今后,随着使用5G的设备不断增加,客户有关高频通信的课题也会不断增加。

 MetroCirc以高性能材料和本公司培育起来的叠层技术为基础,加上村田特有的创意,为解决客户的课题做出贡

高频模块

 村田的高频模块是多功能且高功能电子元件组件,通过组合各种重要装置从而实现对无线设备的通信进行管理的模拟高频电路。

 该模块由对高频进行分波的表面波滤波器、LC滤波器等无源设备、发送时的高输出放大器、接收时的低失真放大器以及天线切换开关等半导体设备构成,被广泛应用于智能手机、平板电脑等各种无线设备中。

 村田自主开发作为模块构成关键的各种重要装置以及用于进行模块化的封装技术,可进行一条龙生产,不仅是性能方面,在业务速度、生产能力、质量方面也具备较高的竞争优势。

 今后,随着5G的登场,市场将需要实现多频带化、载波聚合技术以及双重连接的高频模块。另外,由于无线设备的小型化、高功能化,可以期待电子元件模块化的发展。村田将及时抓住市场和客户将来的需求,并且有效利用自己的竞争优势,为客户提供理想的高频模块,力求成为客户优先选择的企业。