气候变化对策

村田设定了节能方面的单独设备投资基准,并积极开展节能设备投资,从而推动气候变化对策。
此外,我们还通过取得温室效应气体排放量的第三方认证,积极进行信息公开,在CDP(※1)气候变化调查中取得A-评级,获得了外界的好评。
然而近年来,由于扩大业务而进行增产,加之大型合并收购以及开展新业务,17F的温室效应气体排放量急速增加。为了抑制温室效应气体排放量的增加趋势,削减排放量,村田组织成立了以董事为委员长的温暖化防止委员会,根据SBT(※2)的理念设定了2030年和2050年的长期愿景目标。
进而,除以往的以设备投资为中心的节能外,还构建起了结合本公司传感和IoT技术的新的能源管理系统,对生产中的能源使用进行优化。
此外,我们还参与了充满雄心壮志要解决日本国内气候变化问题的团体——日本气候LEADERS PARTNERSHIP,灵活运用公司外部的见解,加快开展本公司的活动,同时探讨启动通过与参加企业协作来为世界气候变化对策做出贡献的事业。

※1 Carbon Disclosure Project。对企业或城市等环境举措进行调查与评估,并对外公开的国际NGO(非政府组织)
※2 Science Based Targets。针对温室气体长期减排的方案,定量地去制定科学性的目标。

CO2 总排放量

2017年度,通过节能和合理化,我们实现了约4万吨的CO2减排。此外,原单位改善率比2012年度改善了11.2%,达到了行业目标值的7.73%。
另一方面,由于M&A(企业并购)导致的新事业所编入等原因,2017年度的CO2总排放量(※)约为140万吨,超出目标值的120万t-CO2
据此结果,为使包括被收购的新事业所在内的全公司都能达成SBT的目标,除节能外,还探讨采取引进可再生能源以及碳定价等各种对策,并加快实施。
CO2总排放量原单位改善率走势
区域CO2排放量
2017年度SCOPE1的温室效应气体排放量详情(CO2换算)
温室气体种类
 实际排放量
[ton-CO2e]
 CO2
146,397
 CH4
0
 N2O
0
 HFCs
2,018
 PFCs
102,632
 SF6
0
 その他
0
排放系数采用IPCC 4th Assesment Report AR4 100year进行计算
关于CO2排放量的第三方检证

关于CO2的排放量,为了确保其准确性,我们接受了第三方的检证。

第三方保证报告书

防止全球变暖委员会开展的活动



温暖化防止委员会被定位为以社长为委员长、以董事为委员的CSR统括委员会下属组织,由生产工厂、业务部门、开发部门和职能部门的负责人组成,以全公司范围的机制致力于节约能源和防止地球变暖。
具体的活动有,向全公司横向开展的节能活动、将热泵引入生产设备、制造现场的生产性改善。
另外,从2017年度起,我们正在重新审视节能相关投资的判断标准,进一步大力推动节能措施。
羽咋村田制作所Solar Park富来
HAKUI村田制作所SOLAR PARK富来

引入可再生能源

在节能活动的基础上,为了更进一步降低环境负荷,村田还推动引进可再生能源——太阳能发电设备。2017年度太阳能发电设备的总发电量为678万kWh,为约4,200吨的CO2 减排做出了贡献。今后将继续研究引入可再生能源,为降低环境负荷做出贡献。

开发可实现节能的电子零部件生产设备

村田正在开发能源使用效率较高的电子零部件生产设备。生产设备的节能指标以每单位产品制造消费的能源(数量原单位)表示,将基准机(原设备)比▲削减50%以上作为目标值,开发新型节能生产设备。


村田对正在运转中的现有工厂生产设备也进行了节能改善,2017年度也继续横向推行了以往所积累的约70项有关生产设备节能的措施。


主要节能措施如下:(1) 以活用排热为目的在干燥设备上安装热能交换器 (2) 热处理设备以环保模式运转 (3) 脱模机的工厂真空化 (4) 彻底消除设

备待机时的鼓风等,以CO2 减排效果较明显的措施为主持续进行改善。

此外,每年都会召开以入职第二年的生产设备设计技术人员为对象的节能设计研修会,开展生产设备节能设计相关技术和经验的K/H教育。


2018年度的新举措有:将卓有成效的节能改善措施标准化,并使其成为生产设备的标准功能,以图加快引进节能设备,使节能施策得到进一步的横向推行。

开发设备的节能性 开发设备的节能性
(※)关于CO2总排放量的计算方法
根据作为全球计算基准的GHG协议,以如下Scope (范围)进行计算。
Scope1:由经营者持有或管理的排放源所产生的温室效应气体的直接排放
Scope2 (※3) :电气、蒸汽、热能的使用造成的温室效应气体间接排放
Scope3 (※4) :除Scope2之外的其他间接排放(员工出差、产品运输、配送等)

※3 2015年度开始发行新指南,根据场所方式采用各国的CO2换算系数进行计算
※4 在CDP公开Scope3的排放量
(参考链接) GHG协议网站
(参考链接) CDP网站

东盟区第二早成立的Murata Electronics (Thailand) , Ltd. (以下简称“泰国村田”)。位于泰国北部的清迈。在经济迅猛成长的泰国,能源消费量逐年增加,在泰国的国家能源政策指导下,在10年间能源效率得到近40%的改善,泰国村田也同样积极开展节能活动。通过引进LED照明等高效率设备,致力提高空调机效率所需的运用改善,通过高效推动跨组织节能机制实现了CO2减排量880吨。这相当于泰国村田所排放的CO2的2.5%。作为今后在泰国开展业务的企业,在积极履行社会责任的同时,我们还会继续努力给在全球有活动据点的整个村田集团带来良性的刺激。

PFC减排

PFC是一种造成全球变暖的化学物质,是京都议定书中所规定的减排对象物质之一。村田赞同我们所属的电子信息技术产业协会(JEITA)的自主行动计划,设定『2020年时,按GWP换算的液体PFC比2002年度减少65%』的目标并推动采取措施。2015年后,液体PFC投入量较多的事业所依次引进再生回收装置,2017年度较2002年度减少了71%,达成目标。


液体PFC投入量和削减率的走势 (日本国内)