水资源管理

村田正在推动业务活动中所使用的水资源的有效利用。目前,为了达成第6次环境行动计划中的全公司目标,各事务所也设定目标,致力减少用水量。同时针对给企业活动带来影响的水风险采取应对措施。

第6次环境行动计划的进展情况

去年相对目标改善了19%,实现了目标。无锡村田电子有限公司的排水处理达到了可以在生产工序中再利用的水准,从而每年削减了100,000吨的用水量。

水风险应对 

村田借用WRI Aqueduct*1和WBCSD Global Water Tool*2以及行政机构等的公开信息,来设定本公司的评估标准,对水风险(干旱风险和洪水风险)进行评估。
干旱风险方面,各事业所分三个阶段(高、中、低)进行了评估。从各阶段的结果分析用水量可以看出,村田集团内所用水的98%来自低风险或中等程度风险的地区因而干旱风险较小。此外,洪水方面,对发生度和影响度进行风险评估的结果,未发现高风险的事务所。
此外,在新取得工厂用地时,我们也会确认水资源的可用性和排水限制等风险。
* 1世界资源研究所(WRI )所开发的水风险评估工具
* 2世界持续发展商业理事会(WBCSD)所开发的水风险评估工具

各干旱风险评估级别的用水量

用水量(按水源)走势


排水量(按排放地)走势



用水量的第三方检证