村田制作所野洲事业所 大型太阳能系统竣工通告

大型太阳能系统

2013/4/11

株式会社村田製作所

代表取缔役社长 村田恒夫

要旨

株式会社村田制作所在野洲事业所 (滋贺县野洲市) 设置了大型太阳能发电系统,并且将从4月起开始运转发电。本系统能够提供达到供应一般家庭200户以上的年间使用的发电量。除了能够促进可再生能源的普及和帮助解决当地电力短缺的情况,同时我们也将持续与当地相关部门加强合作,致力于帮助小学、初中学校充实对于环境教育的学习。

我公司今后也将持续努力促进节能,积极地采取减少对环境影响的措施,并且继续不断地对解决有关全球环境的问题作出贡献。

详细内容

我公司从以前起就针对于引进可再生能源作为防止全球气候变暖措施计划的一个环节,不断地进行了研讨。受到要求核电厂停止工作和全国规模的节电要求的影响,政府放宽各种规定的限制和制定了促进普及再生能源的政策,完善了具备引进太阳能发电系统的环境。基于这些情况,我们在被特别要求省电的关西地区的滋贺县野洲事业所设置了大型太阳能发电系统。

概要

地址: 滋贺县野洲市大篠原2288番地
总输出电力: 约1MW
使用太阳能电池模块数量: 约3,900块
施工单位: 夏普株式会社
年发电量 (预计) : 914MWh/年
用途: 适用于电力固定价格买进制度
施工期间: 2012年11月动工、2013年3月竣工

关于村田

株式会社村田制作所是一家进行基于陶瓷的无源电子元件与解决方案、通信模块和电源模块之设计、制造与销售的全球领先企业。村田致力于开发先进的电子材料以及领先的多功能和高密度模块。公司的员工和制造基地遍布世界各地。