与Resonant公司签订关于XBAR技术的独家合同

NewsArticleTitle

2019/10/3

株式会社村田制作所
代表董事会长兼社长 村田 恒夫

株式会社村田制作所和Resonant.Inc(总部位于美国加利福尼亚州,董事长兼首席执行官:George B. Holmes,是一家RF滤波器设计领域的龙头企业,以下简称“Resonant”)签订了一份合同,内容关于村田制作所利用Resonant的XBAR技术独家开发用于特定频率的高频滤波器,特此通知。

在此之前,村田制作所已经以Resonant的第三方配股增资※1的形式进行了700万美元的战略投资。

 

村田制作所 首席执行懂事 模块事业本部 高频device部事业部 事业部长 利根川 谦的点评

“很期待Resonant的XBAR技术助力村田制作所的SAW滤波器业务实现更高频率化和更高性能化。本公司将充分利用已有的工艺技术和制造能力与Resonant合作,尽快创造出满足客户需求的产品。”

 

Resonant董事长兼首席执行官George B. Holmes的点评

“能够比原定计划更早地签署该合同,这证明了Resonant技术的重要性,这对本公司而言是一个重大转折点。XBAR技术是为满足5G市场的高要求而开发的,非常期待与作为XBAR技术战略合作伙伴的村田制作所合作。”


※1:2019年8月6日 Resonant公司发布的新闻:RESONANT INC. SIGNS A SECURITIES PURCHASE AGREEMENT TO RAISE CAPITAL

 

关于Resonant公司

Resonant(NASDAQ: RESN)是高频前端(RFFF)市场的一家新兴企业,以其独有的Infinite Synthesized Network(ISN)软件基础和广泛的IP(知识产权)产品组合给RFFF供应链带来了变革。客户可以利用Resonant的创新功能设计最先进的滤波器和模块,同时通过无工厂生态系统(同类行业首创)活用多样化且稳定的供应链。此外,还可在与Resonant合作提高移动设备连接性的同时满足新的5G应用需求。

详情请参照此处
 

关于村田

株式会社村田制作所是一家进行基于陶瓷的无源电子元件与解决方案、通信模块和电源模块之设计、制造与销售的全球领先企业。村田致力于开发先进的电子材料以及领先的多功能和高密度模块。公司的员工和制造基地遍布世界各地。