FPGA用 超小型高功率密度DC-DC转换器(POL)的商品化
2016/10/12
株式会社村田制作所
代表董事社长 村田 恒夫
概要
村田制作所将超高水准的高功率密度微小整体型DC-DC转换器(POL*1)的20A和6A进行了商品化,实现了小基站用通信基站所要求的小体积和高可靠性。除用于小基站等通信设备外,还可广泛应用于光传输装置、网络安全设备、产业设备、娱乐设备等用途。
本商品将于2016年10月开始量产。此外,将于2016年11月8日至11月11日在德国(慕尼黑)举办的“”参加展出。
背景
支持第5代移动通信“5G”的小基站用通信基站上安装的DC-DC转换器需要体积小和在高温环境下有长期可靠性。
整体型DC-DC转换器(POL)凭靠模拟电源的电路设计技术和特有的高散热封装技术实现了体积小和输出电压灵敏度高的特性。在通常电力供给能力会低下的高温环境温度(85℃)中也可供给足够的电力,非常适合用于在低核心电压、大电流下工作的FPGA*2驱动。此外,它还被内置了必要的周边部件,且因本商品的安装面积已能缩小至约为既有相同商品的二分之一、故在空间的节约上也很有效。今后我们仍将进一步扩充产品阵容,迅速回应客户的要求。
产品网站URL
外形尺寸
电气特性
- ※相关规格是2016年10月12日的信息。
- ※最新信息请点击此处。
术语说明
*1 POL:Point of Load的简称。在FPGA和ASIC等LSI的附近作为专用电源电路配置的DC-DC转换器
*2 FPGA:FPGA(Field Programmable Gate Array)的简称。在开始使用后也可改写电路的LSI
- ※从2019年9月8日起,产品名由Monoblock更改为MonoBK™。
关于村田制作所
村田制作所是一家全球性的综合电子元器件制造商,主要从事以陶瓷为基础的电子元器件的开发、生产和销售业务。致力于通过自身开发积累的材料开发、工艺开发、商品设计、生产技术以及对它们提供支持的软件和分析评估等技术基础,创造独特产品,为电子社会的发展做出贡献。 详情请单击此处链接
www.murata.com.cn/zh-cn/