株式会社村田制作所IEC 60384-14
*1 X1/ Y1
*2级认证陶瓷电容器DE1系列中,新研发出获得X1级额定电压AC760V认证的Type RB。有助于工业用途等要求高额定电压设备的电源部位的小型化和静噪对策。此外,该产品是于2017年12月在Murata Electronics (Thailand), Ltd.开始量产。
X1级的陶瓷电容器通常用于1次电源的相间。该产品获得额定AC760V高额定电压认证,例如,可作为相间连接用电容器,用于工业用途的三相交流电源和三相电机驱动用逆变器等要求更高额定电压的应用上。此外,也可作为Y1级电容器用于交流电源线和地面间的连接。而且,充分利用陶瓷电容器的小型尺寸特征,实现设备小型化,另外由于高耐热特征,可在噪声发生源附近安装电容器,对降低设备噪声非常有效。
*1 IEC 60384-14:从防止由于漏电引起的火灾、触电等观点出发,针对连接于商业电源的电容器的耐电压性和阻燃性等安全性能所规定的国际标准。
*2 X1/Y1:按上述标准中绝缘种类分类的电容器的一个子类。子类X1/Y1的电容器要求性能超高。
村田制作所是一家全球性的综合电子元器件制造商,主要从事以陶瓷为基础的电子元器件的开发、生产和销售业务。致力于通过自身开发积累的材料开发、工艺开发、商品设计、生产技术以及对它们提供支持的软件和分析评估等技术基础,创造独特产品,为电子社会的发展做出贡献。 详情请单击此处链接
www.murata.com.cn/zh-cn/