株式会社村田制作所(以下简称“本公司”)开发了面向汽车12V线性平滑应用的10uF独石陶瓷电容器“ GCM21BC71E106ME36”(以下简称“本产品”),在尺寸为2012M、额定电压为25V的本公司产品中容量最大,并已于2021年2月开始批量生产。
近年来,由于无人驾驶系统和电动汽车的普及,电气化不断进步。随之而来的是,安装在1辆汽车中的独石陶瓷电容器的数量迅速增加。因此,需要元件实现小型化和增加静电容量,并提供更高的安全性。
与本公司尺寸为3216M的独石陶瓷电容器相比,本产品通过使用本公司特有的薄层化技术,使体积比减小至约63%,实现了小型化。有助于减少基板空间。
此外,在长期可靠性高温负载测试中,保证在最高工作温度、额定电压x150%条件下能持续工作1000h,达到了与本公司传统产品相同的高可靠性。
产品详细信息请参阅此处。
村田制作所是一家全球性的综合电子元器件制造商,主要从事以陶瓷为基础的电子元器件的开发、生产和销售业务。致力于通过自身开发积累的材料开发、工艺开发、商品设计、生产技术以及对它们提供支持的软件和分析评估等技术基础,创造独特产品,为电子社会的发展做出贡献。 详情请单击此处链接
www.murata.com.cn/zh-cn/