株式会社村田制作所(以下简称“本公司”)已开发出了汽车用1005M(1.0×0.5mm)尺寸电容器中的4.3µF超大静电容量3端子多层陶瓷电容器“NFM15HC435D0E3”,并且已经开始量产。
近年来,伴随着ADAS(高级驾驶辅助系统)和无人驾驶等汽车的高性能化和多功能化,配备在汽车上的传感器和处理器的数量不断增加,并且它们正常运行所需要的多层陶瓷电容器的数量也在增加。
预计这种趋势今后将进一步加剧,为了减小贴装面积并提高可靠性,通过小型大容量化及降低ESL(1)来改善高频特性的需求越来越强。
如今备受瞩目的3端子多层陶瓷电容器的ESL比一般的2端子多层陶瓷电容器更低,因此能够以更少的元器件数量降低高频阻抗。
由于这个特性,它主要使用在配备了ADAS的汽车中,并且使用量在不断增加。ADAS搭载了高速处理器、需要小型化和高密度化。(由此查看3端子多层陶瓷电容器)
本公司通过使用特有的将陶瓷和电极材料进行微粒化和均质化的薄层成型技术和高精度层压技术,在1005M尺寸汽车用3端子电容器当中实现了超大的4.3µF静电容量。该静电容量是本公司传统产品的4.3倍,因此有助于实现车载设备的进一步小型化和高密度化。
今后,本公司将继续扩大产品阵容以满足市场需求,为汽车的高性能化和多功能性做出贡献。此外,我们将通过电容器的小型化减少使用的部件和材料、降低本公司工厂的消耗电量等,为减轻环境负荷做贡献。
村田制作所是一家全球性的综合电子元器件制造商,主要从事以陶瓷为基础的电子元器件的开发、生产和销售业务。致力于通过自身开发积累的材料开发、工艺开发、商品设计、生产技术以及对它们提供支持的软件和分析评估等技术基础,创造独特产品,为电子社会的发展做出贡献。 详情请单击此处链接
www.murata.com.cn/zh-cn/