村田制作所(以下简称“本公司”)已将对应5G毫米波频段并能向2个方向放射电波的小型相控阵天线模块“LBKA系列”(以下简称“本产品”)商品化。量产已经开始,预定装载于2021年下半年投放市场的智能手机中。
近年来,市场上出现了许多对应5G的智能手机。5G通信使用6GHz以下的频段“Sub-6”和24.25GHz至52.6GHz的频率“毫米波”这2个频段。5G的优点是“超高速、大容量”、“超低时延”和“多点同时连接”,但有效实现这3点的毫米波容易受到障碍物的影响,终端通信性能很难得到保证。因此,除美国、日本等部分地区外,支持毫米波的终端尚未投放市场。此外,通信性能的提高对于稳定地收发电波必不可少,但终端内部的部件数量不断增加,通信部件的设置空间有限。为了实现更稳定的通信,必须在终端侧面进行发送和接收电波,但终端往往因天线的设置情况而使薄型化受到限制。
为了解决这些问题,本产品将本公司特有的树脂多层基板MetroCirc™(1)做成L字形状,在朝向不同方向的2面基板上分别布置天线,因此,1个RFIC(2)可以向2个方向进行电波放射。由此实现了稳定的毫米波无线通信,并有助于通过减少通信部件数量来使终端更薄并降低制造成本。
本公司将继续致力于进一步小型化毫米波兼容模块、进一步提高性能和降低成本等满足市场需求的产品开发,为使用毫米波无线的通信领域的发展做贡献。
MetroCirc实现了L字形状,因此可以向成90°夹角的两个不同方向进行无线电波放射,有助于节省终端内部空间和降低成本,并为稳定毫米波通信性能做贡献。
利用MetroCirc的特长,实现了天线的宽带化和高增益性能(3)。
通过弯曲MetroCirc,尽可能消除终端内部的死角,很大程度地确保天线的面积。它同时实现了高频性能和小而薄的形状,有助于实现终端本身的薄型化。
通过L字形状可以实现发热源IC与终端基板紧密粘合的构造。有效分散模块内产生的热量,为终端的高可靠性和通信稳定性做贡献。我们还为散热设计提供支持。
移动终端(智能手机、平板电脑、可穿戴设备)、使用本地5G(5)的IoT设备(智能工厂机器人、相机、传感器等)、VR/AR设备(头戴式显示器、智能眼镜等)
村田制作所是一家全球性的综合电子元器件制造商,主要从事以陶瓷为基础的电子元器件的开发、生产和销售业务。致力于通过自身开发积累的材料开发、工艺开发、商品设计、生产技术以及对它们提供支持的软件和分析评估等技术基础,创造独特产品,为电子社会的发展做出贡献。
详情请单击此处链接。
www.murata.com.cn/zh-cn