株式会社村田制作所(以下简称“本公司”)开发了用于支持Wi-Fi 6(1)的IoT设备的通信模块“Type 1XL”(以下简称为本产品)并已开始量产。本产品是本公司为支持Wi-Fi 6的IoT设备提供的村田首款产品。
IoT设备大多需要发送和接收高清视频和VR(虚拟现实 : Virtual Reality)/AR(增强现实 : Augmented Reality)等大量数据。虽然对通信标准高速化的需求很大,但为推向市场而进行的开发难度大、设备认证难,因此目前市场上的主流仍为Wi-Fi 5。此外,IoT设备的需求规格根据用途进行了细分,如何确保具备各领域设备开发专业知识的工程师也是一个问题。在此背景下,对具有高度通用性、可涵盖各种IoT设备的需求规格且易于引入的通信模块的需求日益增加。
本产品利用本公司在通信领域积累的电路设计技术和表面贴装技术,作为模块实现了高密度设计,与以前的产品相比,贴装面积减小了约50%。本产品已将无线通信所需的功能进行封装,通过安装本产品和专用软件(2),用户可以轻松地从以前支持Wi-Fi 5的终端升级到Wi-Fi 6。
通过提供易于各类客户使用的本产品,本公司将继续为在全体社会普及支持Wi-Fi 6的IoT设备做贡献。
安全摄像头、视频会议系统、驱动摄像头、网络摄像头、手持设备和超小型接入点等与视频和VR/AR等数据相关的IoT设备。
请由此查看产品详情。
由此查看技术支持网站。(跳转到英文链接)
村田制作所是一家全球性的综合电子元器件制造商,主要从事以陶瓷为基础的电子元器件的开发、生产和销售业务。致力于通过自身开发积累的材料开发、工艺开发、商品设计、生产技术以及对它们提供支持的软件和分析评估等技术基础,创造独特产品,为电子社会的发展做出贡献。 详情请单击此处链接
www.murata.com.cn/zh-cn/