株式会社村田制作所(以下称为“本公司”)现已发布“高功能版静噪滤波器设计辅助工具(以下称为‘该工具’)”,以加强支持静噪滤波器设计工具的功能。
该工具可以利用自由设置目标噪声频率及其他更详细的条件来加强组件的自动选择功能,并且还有助于减少设计者的设计资源。目前该工具在本公司的网站中免费发布。
在降噪措施的设计阶段,首先在实际设备上测量必须解决问题的频率,再根据最终产品销往地区的标准设置降噪级别的目标。在制定降噪措施的方案时,如果可以在配置噪声滤波器和选择组件的同时了解降噪效果,即可在每次确认时明确效果有多接近降噪级别,从而实现设计便捷化。本公司为了满足此类客户需求,现已推出“静噪滤波器设计辅助工具”。
然而,以往的“静噪滤波器设计辅助工具”只能在初始设置的滤波器配置中自动选择合适的组件。针对这一情况,我们开发了更强功能的该工具,对于任意选择的全新滤波器配置都能自动匹配合适的组件。并且,设计者还可以根据需要考虑插入损耗特性的频率范围,以及计划配置滤波器时需要考虑的组件专用面积进行选择。
本公司今后也将针对各种应用领域,开发能够从多种静噪滤波器中选择理想产品的工具,以减少降噪措施设计者的设计资源。
村田制作所是一家全球性的综合电子元器件制造商,主要从事以陶瓷为基础的电子元器件的开发、生产和销售业务。致力于通过自身开发积累的材料开发、工艺开发、商品设计、生产技术以及对它们提供支持的软件和分析评估等技术基础,创造独特产品,为电子社会的发展做出贡献。 详情请单击此处链接
www.murata.com.cn/zh-cn/