株式会社村田制作所(以下简称为“本公司”)开发了车载电源线用1005超小尺寸(1.0 × 0.5 mm)噪声对策元件——片状铁氧体磁珠“BLM15PX_SH1/BH1系列”(以下简称为“本产品”)。量产于2022年12月开始。
近年来,汽车电子化不断取得进展,除了ADAS(高级驾驶辅助系统)、用于无人驾驶的摄像头和传感器之外,还逐步配备了许多用于V2X(1)的无线通信功能。为了让更多车载部件正常工作并实现高度安全,帮助提供稳定电源的噪声对策元件必不可少。其中,片状铁氧体磁珠在每辆汽车中的使用数量就达到了数百个,因此需要在提高降噪性能的同时减小尺寸。
本产品通过运用特有的内部电极成形技术进行全新结构设计,在实现可以产生大电流及低内阻的同时,还能获得更高的阻抗特性。与本公司的传统产品1608尺寸(BLM18PG系列)相比,相同性能条件下的贴装面积减少了大约60%,实现了小型化。从而提高了车载设备电源线设计的自由度,并通过车载设备的进一步小型化支持自动驾驶系统的高端化。
本公司将继续进一步充实车载用产品阵容,为汽车的高性能化和高功能化做贡献。
面向民用产品的电源线噪声对策用片状铁氧体磁珠请参阅BLM15PX_SN系列。
村田制作所是一家全球性的综合电子元器件制造商,主要从事以陶瓷为基础的电子元器件的开发、生产和销售业务。致力于通过自身开发积累的材料开发、工艺开发、商品设计、生产技术以及对它们提供支持的软件和分析评估等技术基础,创造独特产品,为电子社会的发展做出贡献。详情请单击此处链接 www.murata.com.cn/zh-cn/