大幅度扩充了对应AEC-Q200规格、面向汽车的(车载信息娱乐系统用、动力传动安全用)高频电感的产品阵容。
近年来在车载市场中,随着环境、能源以及安全意识的提高,EV/HEV化正在推进电力系统和二次电池的搭载以及各种电装设备的电动化和安全系统的更高性能化。
此外,与外部通信系统的连接要求也在提高,无线通信开始联网化,由于受到这种趋势的影响,开发IVI(车载信息娱乐系统)这种以协调行驶系统和安全系统为目的的车载设备成为了目标。
在这种情况下,村田公司提高了对车载设备中RF电路的匹配以及作为扼流线圈使用的高频电感的小型化和高性能化的要求。并且强化车载用电子设备的AEC-Q200规格的对应要求。
为了响应该要求,村田公司大幅扩充了对应AEC-Q200规格的面向汽车的高频电感的产品阵容。
・车载信息娱乐系统用
以汽车导航系统为首的车内ITS信息通信设备以及设想使用在各种舒适设备中的面向车载信息娱乐系统的RF电路
・动力传动安全用
以适用于严苛的使用环境的动力传动(行驶驱动系统)/安全系统为首的面向安全系统的RF电路。
村田制作所是一家全球性的综合电子元器件制造商,主要从事以陶瓷为基础的电子元器件的开发、生产和销售业务。致力于通过自身开发积累的材料开发、工艺开发、商品设计、生产技术以及对它们提供支持的软件和分析评估等技术基础,创造独特产品,为电子社会的发展做出贡献。 详情请单击此处链接
www.murata.com.cn/zh-cn/