株式会社村田制作所(以下简称“本公司”)现已将用于车载PoC方式(1)专用Bias-T电路的“LQW43FT_0H系列(以下简称‘本产品’)”商品化。本产品将从2021年9月起开始批量生产。
近年来,随着推动实现自动驾驶的高级驾驶辅助系统(ADAS)等的普及,为了监控汽车周围的情况,许多汽车中都安装了大量高清车载摄像头。与此同时,使用的电缆数量也随之增加,使得对于可通过同一条电缆同时传输信号和电源的PoC方式的需求有所增加。PoC方式可以分离信号和电源,因此通常由多个电感器组成宽频高阻抗滤波器。
本产品采用本公司特有的陶瓷材料和线圈结构,以1812英寸的尺寸实现了22μH的电感值、700mA的额定电流。本产品在数MHz到100MHz左右的低频范围内具有宽频高阻抗性能,通过结合本公司的现有产品——LQW32FT_0H系列(1210英寸)或LQW21FT_0H系列(0805英寸),还可进一步减少PoC方式所需的元件数量和贴装空间。这些性能将有助于实现安装有车载摄像头的设备的小型轻量化。
本公司今后也将继续开发满足市场需求的产品,为汽车的高性能化和高功能化作出贡献。
LQW_FT系列可在宽频下确保高阻抗,从而减少组合安装的电感器数量。
村田制作所是一家全球性的综合电子元器件制造商,主要从事以陶瓷为基础的电子元器件的开发、生产和销售业务。致力于通过自身开发积累的材料开发、工艺开发、商品设计、生产技术以及对它们提供支持的软件和分析评估等技术基础,创造独特产品,为电子社会的发展做出贡献。 详情请单击此处链接
www.murata.com.cn/zh-cn/