株式会社村田制作所(以下简称“本公司”)已开始量产面向5G智能手机的2012尺寸(2.0×1.2mm)功率电感器“DFE21CCN_EL系列”(以下简称“本产品”)。与本公司相同尺寸的传统产品相比,本产品额定电流提高约20%,直流电阻降低约50%,有助于电路的稳定化和小型化。
近年来,随着智能手机的功能变得越来越强,安装在设备中的电源电路的数量也在增加。特别是一些支持5G的智能手机在调节电源电压的电源模块中使用的功率电感器数量比传统的4G智能手机增加了30%左右。而且,由于5G智能手机的电池尺寸增加,导致部件需要进一步小型化。因此,本公司通过磁路优化技术和先进成型技术开发了有助于智能手机的高性能化和小型化的本产品。
本公司将通信市场和车载市场定位为核心市场,并将继续致力于开发满足市场需求的产品,扩大功率电感器的阵容。我们将继续致力于面向通信市场、车载市场的高级驾驶辅助系统(ADAS)和下一代车载信息通信系统(IVI)等,开发更加小型的产品。
产品详情请参阅功率电感器“DFE21CCN_EL系列”。
村田制作所是一家全球性的综合电子元器件制造商,主要从事以陶瓷为基础的电子元器件的开发、生产和销售业务。致力于通过自身开发积累的材料开发、工艺开发、商品设计、生产技术以及对它们提供支持的软件和分析评估等技术基础,创造独特产品,为电子社会的发展做出贡献。 详情请单击此处链接
www.murata.com.cn/zh-cn/