株式会社村田制作所(以下简称“本公司”)已将在3225尺寸(3.2×2.5mm)中实现了超高的直流饱和特性(1)的车载级金属功率电感器(2)“DFE32CAH_R0系列”(以下简称“本产品”)的商品化。该产品也可以应对车载所需的150°C高温。量产将于2022年4月开始。
由于汽车电子化的快速发展,ECU(3)的装配数量不断增加。有些车型装配的ECU数量达到了每辆车100个左右。但是,安装ECU的空间有限,因此需要减小电路板的面积以减小ECU本身的尺寸。特别是随着ECU数量的增加,安装在电源电路中的DC-DC转换器的数量也会增加,因此需要更小且具有较好电气特性的车载功率电感器。
因此,本公司通过优化特有的金属材料和线圈结构,在3225尺寸下、电感值为0.47µH的产品实现了超高的电气特性——直流饱和额定电流值(Isat)(4)为8.7A。而且,通过兼具耐电压性和可靠性的技术使其也可以用于装配在处于高温的车载设备中。
本公司今后将继续致力于开发满足市场需求的产品,为汽车的高性能化和多功能化做贡献。
动力传动系统、ADAS(5)、IVI(6)、V2X(7)等的电源应用。
村田制作所是一家全球性的综合电子元器件制造商,主要从事以陶瓷为基础的电子元器件的开发、生产和销售业务。致力于通过自身开发积累的材料开发、工艺开发、商品设计、生产技术以及对它们提供支持的软件和分析评估等技术基础,创造独特产品,为电子社会的发展做出贡献。 详情请单击此处链接
www.murata.com.cn/zh-cn/