株式会社村田制作所(以下简称“本公司”)抢先开发了支持48V输入并内置电场效应晶体管(FET)的“FlexiCP™系列(PE 25204)”4分割降压式DC-DC电荷泵IC(以下简称“本产品”)。2021年5月开始量产。
传统上使用行业标准产品——绝缘Brick转换器从48V降压到中间总线(通常为12V),但是本产品通过特有的“电荷泵技术”※1提高了转换效率和噪声特性,实现了更节省空间和更高效的48V转换器。
系统设计人员可以由此构建将本产品配置在POL(Point of Load)附近的分布式电源系统,以尽可能减少印刷电路板上的铜损。也可以通过并联连接本产品来构建集中式电源系统,从而进行更灵活的系统设计。
提供对高密度安装的需求与日俱增的数据中心设备、网络设备、光传输设备和半导体制造装置中需要将电压从DC48V转换至DC12V的应用所需要的高功率、高效率和节省空间的解决方案。
本公司的子公司pSemi Corporation战略市场营销高级总监Steve Allen领导了该产品的开发,他说 : “近年来5G和IoT市场的快速增长推高了数据中心和网络设备的功率密度极限。在这种情况下,布线及印刷电路板中的铜损已达到不容忽视的水平,并且在下一代系统中已经开始从当前的12V总线系统迁移。向48V架构迁移有助于提高系统效率、合理化功率密度及解决母线排和连接器的问题。作为通用性很强的分立电荷泵解决方案——FlexiCP™产品组合的一部分,本产品为48V输入降压式直流-直流(DC-DC)转换器应用提供了行业领先的性能。”
3.6 × 5.8mm晶圆芯片级封装(WL-CSP)
已开始提供样品。
关于测试套件和量产订购,请向当地销售代表咨询。
关于本产品的详细信息,请参阅产品页面或本公司官网的网络研讨会。
村田制作所是一家全球性的综合电子元器件制造商,主要从事以陶瓷为基础的电子元器件的开发、生产和销售业务。致力于通过自身开发积累的材料开发、工艺开发、商品设计、生产技术以及对它们提供支持的软件和分析评估等技术基础,创造独特产品,为电子社会的发展做出贡献。 详情请单击此处链接
www.murata.com.cn/zh-cn/