用于手术器械的RFID IC标签的商品化

  • RFID

2019/9/10

村田制作所开发了一种小型、可用于金属表面的RFID RFID标签“LXTBKZMCMG-010”,针对手术器械而开发的,从2019年8月开始批量生产。

近年来,随着UDI规制的强化,医疗设备的序列号管理已经以海外为中心获得了积极的推广。特别是手术器械的管理,需要从数百种类型中选择必要的器械,因此存在因操作人员的熟练程度不够而选择错误的手术器械的风险。在医院内对使用次数和履历进行管理已成为医疗行业的一个重要课题。

针对该课题,村田制作所充分利用UHF波段RFID所具有的从远距离一次读取多个标签的特长,已开发并开始批量生产用于手术器械的IC标签“LXTBKZMCMG-010”。由于它很小并且可以安装在金属表面上,因此它还可用于手术器械以外的应用。

本产品于2019年9月11日至9月13日在东京Big Sight国际展览中心举行的“第21届自动识别综合展览”上展出。

【补充】
由于手术器械在使用过程中会反复清洗和灭菌,因此要安装的IC标签必须具有耐久性和防跌落措施。针对向医疗机构提供服务的合作伙伴企业,本公司与其共同对将标签安装到手术器械及标签对RFID通信的影响等进行评估。

UDI(Unique Device Identification)规制
为了安全使用和保管医疗设备,法律要求在医疗设备上标记个体识别码(条形码等)。


相关网站

用于手术 的IC标签“LXTBKZMCMG-010”
点击此处阅览产品详情。

关于村田制作所

村田制作所是一家全球性的综合电子元器件制造商,主要从事以陶瓷为基础的电子元器件的开发、生产和销售业务。致力于通过自身开发积累的材料开发、工艺开发、商品设计、生产技术以及对它们提供支持的软件和分析评估等技术基础,创造独特产品,为电子社会的发展做出贡献。 详情请单击此处链接 www.murata.com/zh-cn/