与米其林联合开发即使在轮胎内部也能实现稳定通信且高度耐用的RFID模块~开始内置于米其林产品,2024年开始应用于乘用车轮胎~

  • RFID

2021/12/13

株式会社村田制作所
代表董事社长 中岛 规巨

株式会社村田制作所(总部:京都府长冈京市,代表董事社长:中岛规巨,以下简称“村田制作所”)与欧洲超大的汽车轮胎制造商米其林公司(总部:法国克莱蒙费朗,CEO:Florent Menegaux,以下简称“米其林”)联合开发了内置于轮胎的RFID模块(以下简称“本产品”)。

近年来,在不断扩大的轮胎市场中,保障轮胎安全、提高制造过程中的物流效率、管理单个轮胎的生命周期等已成为必须解决的问题,人们为此考虑引入RFID标签。开发了特有的轮胎内置RFID标签的米其林为了将这些产品管理扩展到更广泛的市场,力争比传统RFID标签更进一步降低成本并提高通信可靠性。
村田制作所利用在通信市场培养的高频技术和小型化技术、汽车市场的技术知识等,与米其林联合开发了本产品,以低成本实现了即使在内置于轮胎的情况下也能发挥稳定的通信性能并且能与轮胎的生命周期媲美的耐用性。预计本产品不仅能用于轮胎制造商的工厂和仓库,还能用于物流和售后市场的维护和质量跟踪。

米其林首先推动将本产品内置于商用车轮胎,并计划在2024年左右将其扩展到乘用车。此外,还致力于将使用了本产品的RFID系统作为行业标准的推广活动。

村田制作所不仅提供本产品,而且在本公司的解决方案“id-Bridge™(RFID中间件)”中支持对ISO(1)规定的轮胎内置RFID标签的数据写入和读取测试,为提高行业轮胎管理效率做贡献。

  • (1)由总部位于瑞士日内瓦的国际标准化组织制定的国际标准。与轮胎内置RFID标签相关的有规定标签数据写入方式的ISO20910和规定读取测试方法的ISO20912等。

米其林公司RFID项目负责人Jerôme Barrand说:

RFID不仅对提高轮胎管理效率和实现业务优化很重要,而且还可以通过从每个轮胎获得的相关数据改善用户体验。轮胎内置型RFID标签是能够对每个轮胎从生产到废弃进行管理的特有方法。与村田制作所的联合开发改进了性能和成本,而且可以扩展到更大的市场。本产品已内置到400万个以上的米其林轮胎中,今后,其他轮胎制造商也能使用本产品,因此,预计在轮胎市场整体将会进一步加速推广。

村田制作所RFID事业推进部部长安藤正道说:

即使供应链管理困难重重,通过使用RFID解决方案也可以有效进行管理。村田制作所今后将继续进行技术开发以实现创新解决方案,并与米其林一起为实现贯穿生命周期的轮胎管理和改善客户体验做贡献。

本公司RFID模块内置到轮胎中的过程

主要特长

  • 尺寸小
    内置到轮胎时可嵌入狭小空间的小尺寸模块(1 × 1 × 6 mm)
  • 坚固性
    可承受行驶时的冲击和嵌入时的负载的坚固性
  • 良好的通信性能
    内置于轮胎时通过特有的天线设计技术保持良好的通信性能

相关网站

由此 Open in New Window (跳转到英文页面)阅览与米其林合作的详情。

咨询

由此进行与本产品相关的咨询。

关于村田制作所

村田制作所是一家全球性的综合电子元器件制造商,主要从事以陶瓷为基础的电子元器件的开发、生产和销售业务。致力于通过自身开发积累的材料开发、工艺开发、商品设计、生产技术以及对它们提供支持的软件和分析评估等技术基础,创造独特产品,为电子社会的发展做出贡献。

关于米其林

作为移动领域的龙头企业,米其林致力于持续改善客户的移动性。除了为各个行业开发高性能材料外,还设计和提供满足客户需求的轮胎、服务和解决方案。还在地图和指南等数字服务方面帮助改善客户的旅行体验。总部位于法国克莱蒙费朗,在170个国家拥有12万3,600名员工。在全球拥有71个轮胎制造基地,2020年生产了1.7亿个轮胎。
详情请阅览公司网站 Open in New Window

关于村田制作所

村田制作所是一家全球性的综合电子元器件制造商,主要从事以陶瓷为基础的电子元器件的开发、生产和销售业务。致力于通过自身开发积累的材料开发、工艺开发、商品设计、生产技术以及对它们提供支持的软件和分析评估等技术基础,创造独特产品,为电子社会的发展做出贡献。 详情请单击此处链接 www.murata.com.cn/zh-cn/

购买产品・活动新闻

免费注册电子杂志