株式会社村田制作所(以下简称“本公司”)开发出了一种土壤传感器(以下简称“本产品”),可监测土壤中的肥料、水分和温度,以将农田状态可视化,本产品已经开始量产。
近年来,通过数据利用来实现既能节省劳动力又能提高优质作物产量的智慧农业越来越受到关注。尤其是在日本,务农人员的老龄化和数量减少已成为问题,对作业效率也有要求。此外,全球因气候变化造成的盐害日益严重,盐害对策已成为亟待解决的问题。为了解决这些问题,我们开发了可以长期监测农田状态的本产品。
本产品配备EC(1)传感器、水分传感器和温度传感器,一台产品就能对肥料/盐(离子)、水分和温度都进行计测。EC传感器作为土壤传感器,创新性地采用了9个电极,实现了高精度的EC计测(2)。对作物生长必不可少的肥料的计测通过特有的算法实现了仅计测土壤肥料的高精度传感,这是以前的土壤传感器难以做到的。 而且,由于它已被确认具有高水平的防尘性能和防水性能(3),因此即使在恶劣的户外环境中也能实现长时间稳定工作。
本公司今后将继续致力于使用特有的传感技术开发满足市场需求的产品。
村田制作所是一家全球性的综合电子元器件制造商,主要从事以陶瓷为基础的电子元器件的开发、生产和销售业务。致力于通过自身开发积累的材料开发、工艺开发、商品设计、生产技术以及对它们提供支持的软件和分析评估等技术基础,创造独特产品,为电子社会的发展做出贡献。 详情请单击此处链接
www.murata.com/zh-cn/