株式会社村田制作所(以下简称“本公司”)实现了陶瓷谐振器(CERALOCK)频率的进一步高精度化,并已将支持CAN※1-FD※2的陶瓷谐振器(CERALOCK)“CSTNE-VH5T系列”(以下简称为“本产品”)商品化。从2021年4月开始量产。
由于汽车的电气化,连接汽车各功能的网络也需要更快的通信速度。广泛用于汽车的通信标准CAN也从现有的支持500kbps通信容量的经典CAN不断向可以扩展到1Mbps以上的CAN-FD推广。随着CAN-FD的推广,产生通信基准时钟的时钟元件频率也必须高精度化。因此,本公司通过追求设计进一步最优化和减少工艺偏差,成功开发了本产品,达到了支持CAN-FD所需的谐振频率精度。
本公司的陶瓷谐振器(CERALOCK)作为一种时钟元件,具有高可靠性和稳健性,达到了成本和性能之间的平衡,已被许多客户用于汽车应用中,具有充分的市场实绩。今后,本公司将继续扩大高性能和高可靠性陶瓷谐振器(CERALOCK)的产品阵容,为汽车电气化做贡献。
村田制作所是一家全球性的综合电子元器件制造商,主要从事以陶瓷为基础的电子元器件的开发、生产和销售业务。致力于通过自身开发积累的材料开发、工艺开发、商品设计、生产技术以及对它们提供支持的软件和分析评估等技术基础,创造独特产品,为电子社会的发展做出贡献。 详情请单击此处链接
www.murata.com.cn/zh-cn/