电感器的问题解决实例PA・电源线的静噪对策技术提案

-电源用扼流电感的应用示例-

前言

- 背景 -

智能手机等移动电话无线终端的PA (功率放大器: Power Amplifier) ,为了抑制无用发射 (波段外及杂散发射) ,有时需要改善PA的电源完整性 (PI: Power Integrity) 。对于无线通信中的无用发射,国际电信联盟 (ITU) 、3GPP (无线通信标准组织) 、各家通信公司都设置了允许值,进行严格限制。

因此,必须运用PA的电源线静噪技术来改善射频信号完整性。

  •  

- 概要 -

本文介绍了利用片状铁氧体磁珠和片状电感来改善射频信号完整性 (改善波段外的无用发射) 的移动电话终端PA电源线的静噪方法。

通过有线连接评估来改善射频信号完整性的对策

有线连接的射频信号完整性评估项目当中,有ACRL (邻信道泄漏比) 和SEM (频谱辐射屏蔽) 。
这些都是评估射频信号附近的杂散发射 (无用发射) 的试验。
本文介绍了使用DC-DC转换器向PA供电时射频信号完整性的改善方法。
有线连接评估的评估系统 在新窗口中打开

  • 移动电话终端的PA电源线

    移动电话终端的PA电源线

  • ACLR评估画面

    ACLR评估画面

- 射频信号完整性下降 (波段外无用发射) 的机制 (示例) -

用DC-DC转换器供电的PA的电源完整性与噪声问题 (2次失真)

用DC-DC转换器供电的PA的电源完整性与噪声问题 (2次失真)

由于通过PA电源线传导的噪声使PA电源抖动,因此该噪声出现在PA输出中,影响射频信号。
通过电源线传导的噪声 (F1) ,因为PA的2次失真特性,在载波的两侧 (F2-F1和F2+F1) 出现杂散发射。

- 对策的要点 -

可以确定影响射频信号完整性的电源噪声频率之后采取对策。

例如,在射频信号完整性评估中,一般的ACLR评估频率带宽,以载波频率 (F2) 为中心,W-CDMA为25MHz,LTE则为50MHz。如果只考虑单侧,根据载波频率 (F2) 评估,W-CDMA的带宽将为12.5MHz,LTE的带宽将为25MHz。因此,在ACLR测试中,对于W-CDMA来说,频率在12.5MHz以下的噪声 (F1) 对射频信号完整性有影响; 对LTE来说,频率在25MHz以下的噪声对射频信号完整性有影响。对低频带的噪声来说,DC-DC转换器的开关噪声 (一般来说,PA用DC-DC转换器的开关频率为2~10MHz) 为主要原因。

DC-DC转换器的开关噪声对射频信号完整性有影响。
要消除PA电源线的噪声,必须抑制DC-DC转换器开关噪声的电平。

  • ACLR评估画面

    ACLR评估画面

  •  对策的要点

- PA电源线的静噪方法 -

要想抑制DC-DC转换器开关噪声的电平,下列对策很有效。

可左右滑动屏幕 请使用横屏浏览
PA电源线的静噪方法

紧接着DC-DC转换器的输出LC (功率电感与输出电容器) 之后,插入片状电感LQW15CN系列 在新窗口中打开 或片状铁氧体磁珠BLM15PX121SN1 在新窗口中打开 。 (请参照此处选定滤波器。)

注意事项: 没有PA模块的旁路电容器,或者到PA模块的旁路电容器为止的电源线的电感值很高时,紧接着滤波器之后(的位置) 有时需要0.1uF以上的电容器。

选择要使用的滤波器 在新窗口中打开

- 静噪结果 -

通过评估板,确认了上述静噪结果。

ACLR评估

经确认,紧接着DC-DC转换器的输出LC (功率电感与输出电容器) 之后插入LQW15CN系列 在新窗口中打开 BLM15PX121SN1 在新窗口中打开 ,使W-CDMA和LTE的ACLR得到了改善。

- 确认静噪是否有副作用 (功率损耗) -

调查了放入滤波器之后,该元件的损耗对DC-DC转换器的电力转换效率是否有不良影响。

确认静噪是否有副作用 (功率损耗)

LQW15CN系列 在新窗口中打开 BLM15PX121SN1 在新窗口中打开 属于超低直流电阻,因此对电力转换效率的影响可以忽略不计。

电源噪声导致射频信号完整性降低的对策

- 实机的静噪事例 -

下面介绍实机的静噪事例。

实机的静噪事例

经确认,紧接着DC-DC转换器的输出LC (功率电感与输出电容器) 之后插入LQW15CN18N 在新窗口中打开 ,使智能手机的射频信号附近频带的杂散发射得到了改善。

总结

- 实机的静噪事例 -

我们通过有线连接评估,对改善移动电话无线终端PA电源线的射频信号完整性的静噪方法行了探讨。

结论
通过有线连接评估来改善射频信号完整性的对策

紧接着DC-DC转换器的输出LC (功率电感与输出电容器) 之后插入LQW15CN系列 在新窗口中打开 BLM15PX121SN1 在新窗口中打开 ,可以抑制DC-DC转换器的低频噪声 (开关噪声) ,其结果,使射频信号完整性得到了改善。

其他的实例

< 射频 >
RF电路的损耗抑制的提案

RF电路的损耗是根据整合电路所使用的电感器Q的大小而变化的。
为了降低RF电路中的损耗,我们提供非常适合的产品方案。

射频 RF电路的损耗抑制的提案

< 射频 >
因LQP03_02系列具备小型和高性能的特点,提供减少电路板占有面积的方案。

近几年,随着智能手机的高功能化和多模式化,高频用电感器的数量有增加的趋势。
针对整机的小型化及薄型化,我们推荐小型且高性能的LQP03_02系列。

射频 因LQP03_02系列具备小型和高性能的特点,提供减少电路板占有面积的方案。

< 电源用 >
推进小型化的同时维持效率的方法 

您会对DC-DC转换器在小型化的同时,不断高频化而产生困扰吗? 这里为大家介绍即维持效率,又达成小型化的方法。

电源用 推进小型化的同时维持效率的方法