请输入产品型号或部分型号。
是指振荡停止的裕量,这是振荡电路中最重要的术语。 该裕量是以晶体谐振器电阻为基础的比值,表明振荡电路放大能力的大小。 理论上来说,在裕量大于或等于1时,振荡电路可以运行。但是,在振荡裕量接近1时,由于振荡启动时间过长等原因,模块运行可能会失败。可以通过增加振荡裕量来解决此类问题。
可以使用如下方法计算振荡裕量 :
振荡裕量 [倍] = |−R| / R1spec
请参考晶体谐振器目录或数据表中的R1 spec值。可以测量实际振荡电路的负阻。最好使振荡裕量大于或等于5倍。
通常由C-MOS逆变器(包括MCU)、反馈电阻(通常包括MCU)、阻尼电阻、外部负载电容和晶体谐振器组成振荡电路。
常规振荡电路
在测量负阻时,将电阻串联到晶体谐振器上。 这个串联电阻并不在实际中使用。
振荡电路 : 测量负阻
我们用简单方法来查看一下振荡裕量是否超过5倍。
例如 : 确定振荡裕量是否超过5的简单方法。
在这种情况下,等效串联电阻的额定值是100ohm。 在晶体谐振器上串联510ohm电阻。 在此条件下,检查电路是否能保持振荡。 如果振荡可以启动并持续,那么这个电路的振荡裕量就超过了5倍。
振荡电路 : 测量负阻(简单方法)
振荡电路是否正常工作,也就是振荡停止裕量大于等于5倍。 如果振荡电路不工作,振荡停止裕量可能小于5倍。在振荡停止裕量小于5倍时,非常好减小阻尼电阻或是外部负载电阻。
请使用振荡裕量大于5倍的振荡电路。 在实际使用中,从理论上来说,如果振荡裕量大于或等于1倍,应通过振荡电路是否工作来考虑振荡裕量的变化。如果振荡裕量较低,很可能会出现振荡故障。因此,非常好检查一下振荡裕量,并考虑电路条件,以保持足够的振荡裕量。
介绍谐振频率fr、等效电路和频率可变灵敏度等晶体谐振器中常用的专业术语。
什么是驱动功率?介绍计算方法(判断)和驱动功率测量方法示例等。
什么是振荡频率?介绍计算方法和测量方法(计数器 非接触式 / 频谱分析仪 非接触式)等。
什么是振荡幅度?介绍测量方法(测量所需的物品)、注意事项等。
介绍采用了村田始创的专有封装技术生产的村田晶体谐振器的特点。
介绍选择的非常适合陶瓷谐振器(CERALOCK)和晶体谐振器的产品。
陶瓷谐振器(CERALOCK)和晶体谐振器按应用划分的支持信息。
此软件可对产品特性进行在线模拟、及下载相关数据。