晶体谐振器晶体谐振器的电路测试讲座

[您有这样的问题吗?]

这些原因可能是由使用晶体振荡器的振荡电路上的“振荡停止”和“频率大幅偏移”引起的。为了防止此类问题的发生并获得稳定的振荡,必须进行最佳的电路设计。

在这里,您可以观看村田制作所的电路测试视频和基础知识内容(讲座共分5次),村田制作所拥有丰富的电路测试实绩。

视频讲座(共5次)

【第1次】电路元件的作用
介绍电路元件的作用和选择最佳电路常数所需要确认的振荡特性

【第2次】振荡裕量测量
什么是振荡裕量?介绍振荡裕量的计算方法和负电阻的测量方法

【第3次】驱动功率测量
什么是驱动功率?介绍驱动功率计算示例和驱动功率的测量方法

【第4次】振荡频率测量
什么是振荡频率?振荡频率的测量方法、什么是振荡频率相关性?介绍振荡频率相关性的要点

【第5次】振荡特性与常数之间的关系
关于振荡特性与常数之间的关系以及电路测试的基本流程,振荡特性与常数之间的关系如何?介绍更改电路常数后各种特性的变化以及基本电路测试步骤

基础知识

介绍谐振频率fr、等效电路和频率可变灵敏度等晶体谐振器中常用的专业术语。

Crystal

什么是振荡裕量?介绍振荡裕量的计算方法(判断)、负电阻测量方法和简易确认方法等。

measurement

什么是驱动功率?介绍计算方法(判断)和驱动功率测量方法示例等。

measurement

什么是振荡频率?介绍计算方法和测量方法(计数器 非接触式/频谱分析仪 非接触式)。

measurement

什么是振荡幅度?介绍测量方法(测量所需的物品)、注意事项等。

measurement