产品信息管理 API服务API使用申请
API密钥发行请求表
请输入下列用户信息后,单击“完成请求”。
*为必填项
产品信息管理API服务使用规章
第1条(目的)
- 本使用规章(以下简称“API规章”)的目的在于规定使用株式会社村田制作所(以下简称“村田”)通过互联网提供的应用程序、编程、界面和Excel Add-in文件(以下简称“产品信息管理API服务”)的用户(以下简称“API使用者”)应遵守的使用条件。
- API使用者使用产品信息管理API服务时,除了API规章之外,还应遵守https://www.murata.com.cn/zh-cn/support/api(包括从此页链接的网页,以下简称“开发者页”)上登载的内容和使用条件。。
第2条(API规章的适用)
- API使用者必须在同意本API规章内容的基础上使用产品信息管理API服务,开始使用产品信息管理API服务时,将API规章作为合同内容的一个部分的产品信息管理API服务使用合同(以下简称“API使用合同”)成立。
- 如果API使用者代表或代理所属法人等团体(以下简称“法人等”)同意API规章并使用产品信息管理API服务,则视为API使用者在得到法人等的同意的基础上缔结API使用合同,而且已表明有权限和责任将API使用合同的效果归属给API使用者所属法人等。在这种情况下,如果API使用者不能将API使用合同的效果归属给API使用者所属法人等,则同意API规章并使用产品信息管理API服务的API使用者应承担全部责任,并根据村田的选择,履行或解除API使用合同。
- 作为API使用者和村田之间缔结的许可证条款或达成协议的事项,如果就使用产品信息管理API服务另有规定,则本API规章优先于该另外的规定。
- 本API规章用日语写成。API规章的翻译版和日语版之间如有差异,则以日语版为准。
第3条(API规章的变更)
村田随时可以自己决定变更API规章,并在村田的网站上登载变更后的API规章。村田登载变更后的API规章后,API使用者使用产品信息管理API服务时,视为API使用者同意该变更。
第4条(开始使用产品信息管理API服务)
- API使用者可以按村田在开发者页另行规定的方法使用产品信息管理API服务。API使用者对村田发行的产品信息管理API服务认证信息(以下简称“API密钥”)的管理承担全部责任。
- API使用者使用产品信息管理API服务时,如果村田另有要求,则应向村田提供使用产品信息管理API服务时API使用者提供的服务和API使用者相关信息(以下简称“API使用者信息”。如果村田基于API使用者信息,判断为不适合于让API使用者使用产品信息管理API服务,则保留拒绝让API使用者使用产品信息管理API服务的权利。
- 在前款的情况下,API使用者应向村田提供真实且正确的信息。对API使用者或第三方因API使用者没有提供真实且正确的信息而产生的损害,村田不承担任何责任。
- 村田利用村田的网站、电子邮件等村田规定的方法向API使用者发出必要的通知。
- 村田按照村田的隐私政策,处理基于第2款从API使用者处获得的个人信息。
第5条(使用许可)
- 村田以遵从本API规章和开发者页的规定为条件,许可API使用者非独占且免费地使用产品信息管理API服务。但API使用者不得将使用产品信息管理API服务的权利转让给第三方。
- API使用者仅限以使用产品信息管理API服务开发或提供应用程序或服务等(仅限与村田提供的服务没有相同性的服务,以下简称“使用者提供服务”)为目的的情况下,可以使用产品信息管理API服务。
- 尽管有前面两款的规定,村田仍可以通过向API使用者单独发出通知或进行联系,施加应用程序的使用范围、访问次数、访问时间、显示等村田规定的限制,API使用者应遵从。
- API使用者同意村田以确保产品信息管理API服务的可靠性为目的监测API使用者提供的应用程序或API使用者制作的网站,并表明和保证不妨碍该监测。
- 如果从API使用者的安全和保护使用者的观点出发认为不合适、使用者提供服务没有满足或可能不满足本API规章规定的标准,或者根据客观且合理的事由判断违反API规章的情况下,村田可以对API使用者要求汇报、进行调查,或者要求限制或停止产品信息管理API服务的使用,并可以通过村田方面的操作,停止产品信息管理API服务的使用。
- 村田可以在不通知API使用者的情况下,随时变更产品信息管理API服务的规格的全部或部分。
第6条(知识产权)
- 有关产品信息管理API服务的知识产权(包括著作权、专利权、商标权等财产权,以下相同)属于村田,除非API规章有规定,否则API使用者不拥有任何权利。
- API使用者不得将产品信息管理API服务相关知识产权等权利转让给第三方。
第7条(API使用者的义务)
- API使用者应明确表示,API使用者作为使用者提供服务提供的应用程序及其相关服务是API使用者制作、运营的,API使用者承担该责任,有关API使用者与使用者提供服务的使用者(以下简称“服务使用者”)之间预计会发生的纠纷等,为了不对服务使用者造成显著不利影响,API使用者应明示API使用者和服务使用者的责任范围,以便服务使用者可以理解。
- API使用者在运营作为使用者提供服务所提供的应用程序及其相关服务时,应遵守个人信息保护相关法律、特定商业交易相关法律、不正当赠品和不当标示防止法、消费者合同法等法令。
- 有关产品信息管理API服务的使用或使用者提供服务, API使用者如果发现非法访问等、非法访问等引起或可能引起的信息外流、泄漏、篡改等,应立即向村田汇报,查明原因和采取对策、采取防止损害扩大和防止再次发生的措施(以下简称“减轻损害措施”)。在这种情况下,在未采取充分的对策和减轻损害措施前,村田可以限制或停止产品信息管理API服务的使用。
第8条(免责和非保证)
- 村田以现有状态提供产品信息管理API服务,对于API使用者因产品信息管理API服务内容的增加、变更或者产品信息管理API服务的停止或结束而产生的损害或损失,村田不承担任何责任。
- 不管是明示还是暗示,村田对下列各项规定的事项不作任何类型的保证,也不承担任何责任。
- (1) 产品信息管理API服务的正确性、可靠性、完整性、确实性、有用性、合法性、非侵犯性、有效性、符合目的性、可用性等
- (2) 没有错误、缺陷、问题、中断等瑕疵,产品信息管理API服务中不含有计算机病毒等有害信息
- (3) 与前面两项类似的其它事项
- 对于因对产品信息管理API服务的访问过多等无法预料的原因引起的显示速度降低、障碍等问题,村田不承担任何责任。
- 对在关联应用程序或第三方服务上(包括API使用者使用的服务器等)发生的信息泄漏等,村田不承担任何责任,如果第三方以该信息泄漏等为理由而向村田索赔或追究责任,API使用者应向村田补偿因此产生的所有费用。
- 如果按村田规定的方法确认所输入的API密钥与API使用者的API密钥相同,则即使该输入是第三方进行的,村田也视为API使用者本人使用。API使用者应自己负责正确管理API密钥,即使在因API密钥的盗用、非法使用等原因导致被API使用者之外的人使用等情况下,如果村田没有归责性,则对该使用引起的损害,村田不承担任何责任。
第9条(商标的使用)
- API使用者在使用产品信息管理API服务时,或作为使用者提供服务提供的应用程序的制作及其相关服务的提供过程中,在村田另行规定的方法和范围内,可以使用村田的商标。
- 如果 API使用者基于前款使用村田的商标,应遵从村田另行规定的方法和另行发出的指示。
- 如果村田提出要求,API使用者对作为使用者提供服务提供的应用程序及其相关服务,应显示是由产品信息管理API服务提供的。
- 前尽管有前面三款的规定,但如果判断API使用者对商标的使用、使用者提供服务的相关新闻发布或公布不恰当,村田可以要求停止使用、发布和发表,API使用者应遵从。
第10条(禁止事项)
- 1. API使用者不得有符合下列各项的行为:
- (1) 通过埋入计算机病毒等方法,妨碍、破坏、限制村田或第三方的软件、硬件、通信设备等的正常工作或施加负荷,或可能引发这种情况的行为
- (2) 对通过产品信息管理API服务提供的程序进行复制、改变、反汇编、反编译、逆向工程,以及其他类似的行为
- (3) 利用抓取、爬取(爬虫、机器人、蜘蛛等程序)及其他类似方法,进行超过通常使用范围的特殊访问或获得信息
- (4) 改变、篡改或分析产品信息管理API服务、开发者页及其他村田提供的资料或信息
- (5) 以API规章第5条第2款中规定的目的之外的目的使用通过产品信息管理API服务或应用程序获得的信息,或者复制或改变村田的服务
- (6) 向第三方销售、出借、出租或再许可对产品信息管理API服务的访问或村田的服务
- (7) 制作应用程序时,使用包括与村田的商标相同或类似的字符串的网址
- (8) 对通过产品信息管理API服务提供的服务发出非法或过度的请求,或者对产品信息管理API服务进行过度的访问或攻击(不管是否故意、有无过失)
- (9) 使互联网无线接入点不明确的行为
- (10) 制作包括下列内容之一的应用程序
- ① 违反法令等社会规范或API规章等的内容
- ② 侵犯村田或第三方知识产权等权利的内容
- ③ 犯罪行为相关内容、歧视性表现等违反公序良俗的内容
- ④ 不适合包括青少年在内的非特定多数使用者阅览的内容
- ⑤ 显示或暗示与村田有合作关系的内容
- ⑥ 其它村田认为不合适的内容
- (11) 与上面各项类似的行为、其它村田禁止的行为
- 如果根据村田的决定,判断API使用者有或可能有符合前款各项的行为,则村田可以要求API使用者停止提供作为使用者提供服务提供的应用程序及其相关服务的全部或一部分,也可以要求删除内容的全部或一部分,API使用者应立即遵从。另外,如果判断为通过前款第8项中规定的非法或过度的请求滥用或过度使用产品信息管理API服务,则村田可以限制或停止对产品信息管理API服务的访问。
第11条(中断、停止和结束)
- 村田可以因系统维护、通信线路问题等不得已的原因中断或停止产品信息管理API服务的提供,而无需事先通知。在这种情况下,API使用者不得就该中断或停止向村田提出补偿或赔偿要求。
- 除了前款的规定,不管原因如何,通过通知API使用者或在村田规定的网站上登载通知,村田可以随时中断或终止产品信息管理API服务的提供或来自使用者提供服务的应用程序的访问。API使用者不得就该中断或停止向村田提出补偿或赔偿要求。
第12条(API使用者的赔偿或补偿)
- 如果API使用者因违反API规章或开发者页规定的事项,使村田、使用者提供服务的使用者或第三方发生损害,则API使用者应全额赔偿该损害(包括律师费用)。
- 有关使用者提供服务的提供和运营,对于API使用者与服务使用者或第三方之间发生的投诉、索赔等争端,API使用者应自己负责解决,并承担费用。
- 有关使用者提供服务,服务使用者发生损害时,API使用者应及时查明其原因,除了基于使用者提供服务相关使用规章无需赔偿或补偿的情况之外,应赔偿或补偿服务使用者发生的损害。
第13条(保密义务)
- 对产品信息管理API服务的规格及其他使用产品信息管理API服务时获得的村田相关信息(以下简称“保密信息”),API使用者应严格保密,在未事先得到村田书面同意的情况下,不得向第三方公开、提供、泄漏,或以使用产品信息管理API服务之外的目的使用。
- 接受保密信息的API使用者(以下简称“接受者”)应仅向为使用产品信息管理API服务而需知道保密信息的员工公开此保密信息,并须严格指导和监督接受公开的员工不将保密信息用于使用产品信息管理API服务之外的目的,不向第三方公开、提供或泄漏。接受者应让该员工承担与API规章中自己应承担的义务相同的义务,并对该员工的所有行为承担所有责任。
第14条(排除反社会势力)
- API使用者应保证下列各项的事项:
- (1) 自己现在不是暴力团、暴力团成员、自不为暴力团成员时起未经过5年者、暴力团准成员、暴力团相关企业、捣乱股东、标榜社会运动等的无赖、特殊智能暴力集团及其他与此类似者(以下总称为“反社会势力”)
- (2) 自己不符合下列任何事项:
- ① 拥有反社会势力控制经营的关系
- ② 拥有反社会势力实际参与经营的关系
- ③ 拥有以谋求自己、自己公司或第三方的不正当利益为目的或以对第三方造成损害为目的不正当地利用反社会势力的关系
- ④ 与向反社会势力提供资金等或提供方便等协助或参与维持、运营反社会势力有关系
- ⑤ 董事或实际参与经营的人与反社会的势力有在社会上应受到谴责的关系
- (3) 有关使用产品信息管理API服务,自己不进行也不利用第三方进行符合下列事项的行为:
- ① 暴力的要求行为
- ② 超过法律责任的不正当要求行为
- ③ 交易时,有恐吓性言行或暴力行为
- ④ 散布流言、欺诈或采用威胁行为,妨碍对方的业务或破坏信誉的行为等
- ⑤ 不进行其它与①至④类似的行为
- 如果API使用者违反前款的保证,村田可以全部或部分停止产品信息管理API服务的使用,而无需任何催告。在这种情况下,对API使用者因停止使用产品信息管理API服务而产生的损害或损失,API使用者不得向村田进行任何索赔。
- 如果 API使用者违反或可能违反第1款的保证,除了前款的规定之外,村田还可以让该API使用者停止使用包括产品信息管理API服务在内的村田提供的所有服务。在这种情况下,适用前款后段的规定。
- 如果村田基于前面两款停止使用,API使用者应立即赔偿村田发生的所有损害。
第15条(API使用合同的解除)
如果API使用者符合下列各项之一的事由,村田可以立即解除API使用合同,让API使用者停止使用产品信息管理API服务。
- (1) 违反API规章或开发者页的规定时
- (2) 因票据、支票拒付而受到票据交换所的停止交易处分时或发生与此类似的事情时
- (3) 受到监督机关的取消、停止营业等处分时
- (4) 受到临时查封、临时处分、强制执行等时(第三债务者除外)
- (5) 陷入停止支付、无法支付或资不抵债的状态或发生破产、公司更生手续和民事再生手续、特别清算手续等倒闭处理手续(包括缔结API使用合同后修订或制定的)的申诉原因,或受到这些申诉或自己进行这些申诉时
- (6) 不是因合并导致的解散时
- (7) API使用者违反API规章第10条的禁止事项时
- (8) 发生其它判断为难以延续API使用合同的相应事由时
第16条(权利转让)
在事先未得到村田书面同意的情况下,API使用者不得将API使用合同上的权利义务转让给第三方或用作担保。
第17条(独立当事人)
村田与API使用者的关系仅限本API使用合同中规定的事项,除了基于两者之间另行达成协议的书面规定的情况之外,本API使用合同的缔结并不构成其它法律上的伙伴关系、雇佣关系、代理人、协作关系或合作关系。
第18条(可分割性)
即使本API规章的任一条款无效,也不影响该条款之外的API规章条款的有效性。
第19条(适用法律和协议管辖)
本API规章的解释和适用遵循日本法律。对与本API规章有关的所有纠纷,将京都地方法院作为初审的专属协议管辖法院。