EMC对策解决方案

Top

领先的EMC对策就在您身边

  作为业界领先的电子元件制造商,村田一直致力于为客户提供良好的EMC解决方案。针对目前电子业界产品愈趋多样化以及复杂化的趋势,村田在总部京都,横滨事业所以及福井制作所都建有大型电波暗室,为客户提供相应的测量服务以及元器件选择的建议。

  中国作为一个前景广阔的重要市场,世界众多知名企业纷纷将研发中心落户于此,同时许多国内企业也体现出飞速发展的势头。为了更好更直接地为这些客户提供服务,村田在上海建立“电磁兼容实验中心”。

  自此,村田在上海提供和日本同样的EMC服务,包括全套的EMC辐射噪声测量以及解决方案的提供。同时这也是村田名列前茅次在日本以外的国家建立电磁兼容实验室。为成长中的中国市场提供更全面和完善的客户服务。

  村田期待与诸位的共同发展。

先进的的实验设备,经验丰富的技术人员,为您带来村田的EMC技术服务。

  村田凭借多年以来累积的经验和成果建立了村田电磁兼容实验中心。该中心可以满足以辐射噪声为主的各种EMC测试需求。

  实验中心共有2间电波暗室和1间屏蔽室,配备众多很新的测试设备。在这些测试条件下,中国地区的客户能够在现场得到快捷的检测和分析。

  在先进的技术条件下,由经验丰富的中国工程师团队构成了实验中心的完整体制,与日本团队共同合作,展开很新的噪声对策服务。实验中心不仅提供噪声测试,还有很新的噪声对策技术。同时,实验中心毗邻村田中国总部大楼,随时可以提供数以千计的噪声对策产品用于评测。

  村田的噪声对策元件和噪声评测技术的融合产生了噪声对策技术,通过提供噪声对策技术,为客户解决EMC问题。

设备及测试项目

 设备 测试项目  相关标准 
半电波暗室 (SAC) 传导骚扰 (CE)
辐射骚扰 (RE) 
CISPR22
CISPR25 
全电波暗室 (FAR)  辐射抗扰 (RS) IEC61000-4-3
屏蔽室 (SR)  静电抗扰度 (ESD)
电快速脉冲群抗扰度 (EFT/B)
传导抗扰度 (CS)
近场电磁场测量 (EMI tester)
共模噪声测量系统 (WBFC)
GHz横电磁波室 (G-TEM Cell) 
IEC61000-4-2
IEC61000-4-4
IEC61000-4-6
IEC61967-3
IEC61967-5
IEC61967-2 


服务内容

■ 测试(提供测试数据)
■ 解决方案
■ 分析评估
■ 技术交流

概要

 村田电磁兼容实验中心
 成立日期:  2010年7月
 建筑面积:   约1787㎡ 
 地址:  上海市闸北区永和路181号
 (村田中国总部办公楼对面)
 〒200072
 电话:  86-21-32054616


村田电磁兼容实验中心楼