陶瓷电容器的FAQQ请提供独石陶瓷电容器的温度特性、DC偏压特性、AC电压特性、阻抗/ESR等频率特性、纹波发热特性等主要电气特性数据。此外,是否可以将这些数据以CSV格式提供?

A
使用设计支持工具“Simsurfing”可以确认独石陶瓷电容器的温度特性、DC偏压特性、AC电压特性、阻抗/ESR等频率特性、纹波发热特性等主要电气特性数据。
也可以显示改变测量条件后的数据和多个产品型号的比较图。此外,还可用CSV等格式下载各种电气特性数据,用PDF格式下载电气特性数据表(将每个产品的主要电气特性数据显示在1页上的数据表)。详细信息请参阅“Simsurfing的使用方法”。

相关FAQ

> 村田制作所的陶瓷电容器所能承受的允许纹波电流是多少?
> 请告知独石陶瓷电容器的ESR值?
> 为什么无法得到与标称静电容量相同的值?
> SimSurfing的静电容量频率特性与标称静电容量不同,这是为何?


关联网站

> 设计辅助工具的FAQ
> 设计辅助软件 SimSurfing

请配合完成FAQ改善问卷。
FAQ对您有帮助吗?

如果可以的话,请您提出对FAQ的意见及要求。
您的意见将会用于FAQ的改善中。

  • 以这一方式提出的疑问及要求将不予以回复。

如您有产品相关的疑问,请点击“联系我们”进行咨询。