陶瓷电容器的FAQQ片状独石陶瓷电容器在回流焊接时的注意点有哪些?

A
在回流焊接时请务必确认以下注意事项后进行使用。

焊接条件
  1. 如果电容器突然受热,较大的温差会导致内件变形,从而产生断裂或致使电路板耐弯曲性降低。
    为防止造成电容器的损坏,请对电容器和安装电路板进行预热。
    有关预热条件、焊接温度以及电容器表面温度的温差ΔT请控制在表1所示范围内。
    ΔT越小对电容器的影响也越小。
    此外还可防止贴片立碑、移位等现象。

  2. 外部电极镀锡时,采用比锡的熔点低的温度进行焊接时,焊料润湿性下降,从而导致焊接不良的产生。因此请务必对安装进行评价,并请事前确认可焊性。

  3. 与预热温差相同,当焊接结束后立刻放入清洗液时,要设置空气冷却过程来保证冷却温差能满足表1的ΔT。

焊料用量
  1. 如使用的焊锡膏过厚,会导致回流焊接中焊料用量过多。这会使贴片比电路板更易受到机械力及热应力,从而导致贴片破损。
  2. 焊锡膏太少则会造成外部电极上固定强度不够,从而导致贴片从电路板上脱落。
  3. 请务必使焊锡膏均匀分布在端面上,厚度至少为0.2mm。

请配合完成FAQ改善问卷。
FAQ对您有帮助吗?

如果可以的话,请您提出对FAQ的意见及要求。
您的意见将会用于FAQ的改善中。

  • 以这一方式提出的疑问及要求将不予以回复。

如您有产品相关的疑问,请点击“联系我们”进行咨询。