请输入产品型号或部分型号。
将电容器安装在印刷电路板后,检验电容器的电气性能时,确认定位针或专用夹具的位置。
避免试验针等的压力弯曲印刷电路板。 测试探针的推力可使 PCB 发生弯曲,从而导致贴片破损或焊缝开裂。 请在PCB背面提供定位针,以免发生扭曲或弯曲。定位针尽量安装在靠近电容器的位置。 试验针接触印刷电路板时,避免冲击引起的印刷电路板振动。
※根据产品,保证内容也有所不同,关于个别保证内容,请确认规格书和参考图。 主要产品的规格可通过WEB产品页面上添加的产品规格表详细规格表来确认。
陶瓷电容器 产品搜索
<相关FAQ> 在贴装片状多层陶瓷电容器后,分割基本时有哪些注意点? 如何防止片状多层陶瓷电容器的弯曲裂纹?
请配合完成FAQ改善问卷。FAQ对您有帮助吗?
如果可以的话,请您提出对FAQ的意见及要求。您的意见将会用于FAQ的改善中。
如您有产品相关的疑问,请点击“联系我们”进行咨询。