陶瓷电容器的FAQQ片状独石陶瓷电容器发生断裂时,会产生怎样结构的故障?

A
片状独石陶瓷电容器受到机械、热应力时会发生断裂,当断裂到内部电极的活动区域(图1)时,会导致该部分内部电极间的漏电,并可能造成绝缘电阻的降低(短路)。

绝缘电阻降低的机械故障主要为"断裂处在高电场下的放电"。

例,如图2所示,当内部电极间发生断裂时,电极间的介电材料中会形成一层较薄的空气层。
将其模型化后,当施加电压V时,将介电材料内部的电场强度用E来表示,空气层的电场强度用εE来表示。

因此,施加在电容器上的电压大部分处于空气层,当其超过空气的绝缘破坏电压时,会产生放电现象,反复放电后会降低绝缘电阻。

29_01en.PNG

图1

图2

陶瓷电容器的裂纹相关事宜在此
多层陶瓷电容扭曲裂纹的产生原理及预防方案

请配合完成FAQ改善问卷。
FAQ对您有帮助吗?

如果可以的话,请您提出对FAQ的意见及要求。
您的意见将会用于FAQ的改善中。

  • 以这一方式提出的疑问及要求将不予以回复。

如您有产品相关的疑问,请点击“联系我们”进行咨询。