请输入产品型号或部分型号。
对于回流焊接方式和波峰焊接方式,重复焊接时,记载的都不是次数,而是允许温度的累积时间(焊接时间)。 请参阅详细规格表详细规格表中的“贴装注意事项”。
<相关FAQ> 手工焊接独石陶瓷电容器是否会产生问题?此外,手工焊接时有哪些注意事项? 1608M(0603), 2012M(0805), 3216M(1206) in mm(inch)尺寸以外的片状独石陶瓷电容器为何不能使用波峰焊接? 片状独石陶瓷电容器在回流焊接时的注意点有哪些? 请告知焊盘的推荐尺寸。
请配合完成FAQ改善问卷。FAQ对您有帮助吗?
如果可以的话,请您提出对FAQ的意见及要求。您的意见将会用于FAQ的改善中。
如您有产品相关的疑问,请点击“联系我们”进行咨询。