陶瓷电容器的FAQQGRM/GCM系列是否已取得安全标准认证(IEC/UL认证等)?此外,是否可提供CB实验报告?

A
我司的GRM/GCM系列电容器尚未取得安全标准认证(IEC60384-14/UL60384-14认证等)。此外,也没有CB实验报告。
我司已取得安全标准认证的电容器系列产品可在此处查看。

请配合完成FAQ改善问卷。
FAQ对您有帮助吗?

如果可以的话,请您提出对FAQ的意见及要求。
您的意见将会用于FAQ的改善中。

  • 以这一方式提出的疑问及要求将不予以回复。

如您有产品相关的疑问,请点击“联系我们”进行咨询。