硅电容器的FAQQPad的电极表面材料有哪些种类?

A

基本种类有表面安装型的SAC、NiAu,上下电极、嵌入型的Al、TiWAu(Top side)-Ti/Ni/A(Bottom side)。

相关术语:硅电容器、硅IPD、垫片、精加工、电镀、电极、安装、金(Au)、铝(Al)、镍(Ni)、SiliconCapacitor(Si-Cap)、SiliconIPD(Si-IPD、IntegratedPassiveDevice)、Pad、finishing、plating、electrode、mounting、gold(Au)、aluminum(Al)、nickel(Ni)

请配合完成FAQ改善问卷。
FAQ对您有帮助吗?

如果可以的话,请您提出对FAQ的意见及要求。
您的意见将会用于FAQ的改善中。

  • 以这一方式提出的疑问及要求将不予以回复。

如您有产品相关的疑问,请点击“联系我们”进行咨询。