硅电容器的FAQQ请告知硅电容器的结构是什么?

A

每种产品类型的标准硅电容器产品的结构如下所示。
(如果您想了解硅电容器的内部结构,请参阅此处。)

※如果需要其他Pad材料,请与我们联系。

相关术语:硅电容器、硅IPD、垫片、电极、安装、表面贴装(SMD)、嵌入(embedded)、上下电极(vertical)、垂直型、Silicon Capacitor(Si-Cap)、Silicon IPD(Si-IPD、Integrated Passive Device)、Pad、electrode、mounting、surface mount(SMD)、embedded、vertical electrode、vertical

请配合完成FAQ改善问卷。
FAQ对您有帮助吗?

如果可以的话,请您提出对FAQ的意见及要求。
您的意见将会用于FAQ的改善中。

  • 以这一方式提出的疑问及要求将不予以回复。

如您有产品相关的疑问,请点击“联系我们”进行咨询。