硅电容器的FAQQ可以使用铝线进行引线键合吗?

A

如果电极表面材料是铝的话,这是可能的。对于电极表面材料是金的标准品,建议使用金线。

相关术语:硅电容器、硅IPD、垫片、精加工、电镀、电极、安装、引线键合(引线结合、WireBonding、WB)、铝(Al)、金(Au)、Silicon Capacitor(Si-Cap)、Silicon IPD(Si-IPD、Integrated Passive Device)、Pad、finishing、plating、electrode、mounting、wire bonding(WB、wirebonding)、aluminum(Al)、gold(Au)

请配合完成FAQ改善问卷。
FAQ对您有帮助吗?

如果可以的话,请您提出对FAQ的意见及要求。
您的意见将会用于FAQ的改善中。

  • 以这一方式提出的疑问及要求将不予以回复。

如您有产品相关的疑问,请点击“联系我们”进行咨询。