硅电容器的FAQQ什么是PICS?

A

PICS是Passive Integration Connective Substrate的缩写,是弊公司产品的电介质形成技术名称。我们为每个PICS设定了BV。详细信息请参阅下表。

村田电介质形成技术名称 绝缘击穿电压 (BV)
PICS3 11V
PICS3HV 30V
PICSHV50 50V
PICS3HV100 100V
PICSHV150 150V

相关术语:硅电容器、硅IPD、SiliconCapacitor(Si-Cap)、SiliconIPD(Si-IPD、IntegratedPassiveDevice)

请配合完成FAQ改善问卷。
FAQ对您有帮助吗?

如果可以的话,请您提出对FAQ的意见及要求。
您的意见将会用于FAQ的改善中。

  • 以这一方式提出的疑问及要求将不予以回复。

如您有产品相关的疑问,请点击“联系我们”进行咨询。