一旦在基板上构成电感器,基板的加工精度和材料的偏差会使组件性能不稳定。对此SMD上的电感器在出货时要全部进行区分,这样能够降低组件内偏差的效果。加之,薄膜型LQP系列能够在制作工艺的特征上降低电感器偏差,发挥更稳定的性能。
此外,一旦在基板内设计电感器的焊盘,在最终设计阶段无法进行匹配的微调整时,具有重新设计基板的缺点。通过在SMD的电感器上设计,可轻松调整电感器的常数,本公司的电感器为了提高严格匹配电路调整的便利性,提供具有窄电感间距的产品阵容。
从以上2点来看,今后将继续使用低电感值的电感器。