电感器 (线圈)的FAQQ正在研究车载用途的RF电感器,请告知对应的型号。

A
本公司的电感器可方便用于车载市场用产品,能通过产品型号区分可靠性等级。

  1. 可用于全部汽车电装设备用途中,符合AEC-Q200标准的「动力传动系统/安全」用型号
  2. 可用于汽车音响和导航等不太要求高可靠性的车载设备中,符合AEC-Q200标准的「信息娱乐 」用型号
  3. 可用于大部分消费设备的,不对应AEC-Q200标准的「一般用」型号

面向车载市场用的商品化对象是1,2,请从RF电感器的选择工具中选择适合的型号。

请在此选择汽车用。

关于本公司电感器的车载市场用的用途选择方法详情,如下方链接所示。

请配合完成FAQ改善问卷。
FAQ对您有帮助吗?

如果可以的话,请您提出对FAQ的意见及要求。
您的意见将会用于FAQ的改善中。

  • 以这一方式提出的疑问及要求将不予以回复。

如您有产品相关的疑问,请点击“联系我们”进行咨询。