请输入产品型号或部分型号。
阻抗匹配电路中使用的电感器为更有效地传输信号,需要低损耗。因此,建议使用由损耗的倒数表示的Q特性的高阻抗值。
此外,由于匹配精度与所需的电感值偏离而降低,如有需要请选择窄偏差产品。
请通过本公司表示RF电感器尺寸和Q值关系的选择工具,用允许的尺寸选择具有最高Q值的产品阵容。
请配合完成FAQ改善问卷。FAQ对您有帮助吗?
如果可以的话,请您提出对FAQ的意见及要求。您的意见将会用于FAQ的改善中。
如您有产品相关的疑问,请点击“联系我们”进行咨询。