请输入产品型号或部分型号。
Transmit Mode : Current 128mA @ 20dBm setting; Receive Mode : Current 21.5mA @ 125kHz BW; Stop Mode : Current 1.65uA
Return to LoRa Module Page
Back to LoRa FAQ List
请配合完成FAQ改善问卷。FAQ对您有帮助吗?
如果可以的话,请您提出对FAQ的意见及要求。您的意见将会用于FAQ的改善中。
如您有产品相关的疑问,请点击“联系我们”进行咨询。