电容器的FAQ(常见问题解答)
陶瓷电容器的FAQ
陶瓷电容器的FAQ
特性
在使用独石陶瓷电容器之前是否需要对其进行事前处理?
在使用独石陶瓷电容器之前并不一定要进行事前处理。
独石陶瓷电容器中,以高介电常数型分类的电容器(B/X5R、R/X7R特性),具有静电容量随时间的推移而降低的特性。
在室温中长时间放置后测量其静电容量,会低于标称容量,但随着时间的推移而降低的静电容量会通过焊接等热处理得到恢复。
因此,在独石陶瓷电容器的试验性能中,规定了在试验前或试验后的测量时,需要热处理。
时间变化的结构
请配合完成FAQ改善问卷。
FAQ对您有帮助吗?
有
没有
如果可以的话,请您提出对FAQ的意见及要求。
您的意见将会用于FAQ的改善中。
※以这一方式提出的疑问及要求将不予以回复。
发送
如您有产品相关的疑问,请点击“
联系我们
”进行咨询。
是否继续发送?
OK
Cancel
查询
发送您的查询
电子杂志
发送村田产品的信息
注册请点击这里
很新信息
2021/1/19
(更新)本公司新冠病毒感染情况通知
2021/1/15
村田电子贸易(上海)有限公司荣获上海浦东外高桥保税区“30年卓越贡献企业”奖
2021/1/4
小型大容量多层陶瓷电容器“0402M尺寸”和“0201M尺寸”在2020年日经优秀产品与服务奖中荣获最优秀奖
2020/12/30
(更新)本公司新冠病毒感染情况通知
2020/12/17
加入国际环保倡议“RE100”-致力于在2050年之前实现业务活动100%使用可再生能源-
查看全部