电容器的FAQ(常见问题解答)
陶瓷电容器的FAQ
陶瓷电容器的FAQ
特性
多层陶瓷电容器具备何种特性?
在各种电容器中,多层陶瓷电容器小型且静电容量范围广,在静噪、电源电压平滑、滤波等多种电路中使用。最近,电容器也成为手机、电视机的高功能化所不可或缺的元件。
它具备静电容量随温度变化而变化的温度特性,及较好的高频特性。
请参照以下网页。
Link
请配合完成FAQ改善问卷。
FAQ对您有帮助吗?
有
没有
如果可以的话,请您提出对FAQ的意见及要求。
您的意见将会用于FAQ的改善中。
※以这一方式提出的疑问及要求将不予以回复。
Click here
发送
如您有产品相关的疑问,请点击“
联系我们
”进行咨询。
是否继续发送?
OK
Cancel
查询
发送您的查询
电子杂志
发送村田产品的信息
注册请点击这里
很新信息
2021/1/15
村田电子贸易(上海)有限公司荣获上海浦东外高桥保税区“30年卓越贡献企业”奖
2021/1/15
(更新)本公司新冠病毒感染情况通知
2021/1/4
小型大容量多层陶瓷电容器“0402M尺寸”和“0201M尺寸”在2020年日经优秀产品与服务奖中荣获最优秀奖
2020/12/30
(更新)本公司新冠病毒感染情况通知
2020/12/17
加入国际环保倡议“RE100”-致力于在2050年之前实现业务活动100%使用可再生能源-
查看全部