陶瓷电容器的FAQQ请告知陶瓷电容器的结构、材料。

A

存储电荷时最基本的电容器结构是将2个电极重叠、中间夹有电介质的结构。独石陶瓷电容器为了存储更多的电荷而将这种结构重叠多层。

陶瓷电容器(MLCC和引线型)各部分的主要原材料请参阅“结构图/材料表”。
此外,您也可以在产品详情页面产品详细页面
的“产品数据>结构图/材料表”中参阅相同的资料。

<相关链接>
电容器的基础 【第3讲】 掌握贴片多层陶瓷电容器的制作方法

请配合完成FAQ改善问卷。
FAQ对您有帮助吗?

如果可以的话,请您提出对FAQ的意见及要求。
您的意见将会用于FAQ的改善中。

  • 以这一方式提出的疑问及要求将不予以回复。

如您有产品相关的疑问,请点击“联系我们”进行咨询。