电容器的FAQ(常见问题解答)
陶瓷电容器的FAQ
陶瓷电容器的FAQ
结构/材料
即便是完全相同的产品,陶瓷材料色泽也会有不同吗?
是的,即便是完全相同的产品也会由于内部电极透光程度不同而引起产品的上下面和侧面的色泽不同。
不仅如此,由于制造工程或者原料生产批次号的管理范围变化也有可能引起产品色泽的偏差。但是,这些变动并不会影响到产品的性能和信赖性。
-由于内部电极透光程度引起产品色泽不同的实例
-由于制造工程或者原料生产批次号的管理范围变化引起产品色泽的偏差实例
<相关FAQ>
>
多层陶瓷电容器为何种颜色?
请配合完成FAQ改善问卷。
FAQ对您有帮助吗?
有
没有
如果可以的话,请您提出对FAQ的意见及要求。
您的意见将会用于FAQ的改善中。
※以这一方式提出的疑问及要求将不予以回复。
发送
如您有产品相关的疑问,请点击“
联系我们
”进行咨询。
是否继续发送?
OK
Cancel
查询
发送您的查询
电子杂志
发送村田产品的信息
注册请点击这里
很新信息
2021/1/15
村田电子贸易(上海)有限公司荣获上海浦东外高桥保税区“30年卓越贡献企业”奖
2021/1/15
(更新)本公司新冠病毒感染情况通知
2021/1/4
小型大容量多层陶瓷电容器“0402M尺寸”和“0201M尺寸”在2020年日经优秀产品与服务奖中荣获最优秀奖
2020/12/30
(更新)本公司新冠病毒感染情况通知
2020/12/17
加入国际环保倡议“RE100”-致力于在2050年之前实现业务活动100%使用可再生能源-
查看全部