电容器的FAQ(常见问题解答)
陶瓷电容器的FAQ
陶瓷电容器的FAQ
安装
片状独石陶瓷电容器在回流焊接时的注意点有哪些?
在回流焊接时请务必确认以下注意事项后进行使用。
焊接条件
如果电容器突然受热,较大的温差会导致内件变形,从而产生断裂或致使电路板耐弯曲性降低。
为防止造成电容器的损坏,请对电容器和安装电路板进行预热。
有关预热条件、焊接温度以及电容器表面温度的温差ΔT请控制在表1所示范围内。
ΔT越小对电容器的影响也越小。
此外还可防止贴片立碑、移位等现象。
外部电极镀锡时,采用比锡的熔点低的温度进行焊接时,焊料润湿性下降,从而导致焊接不良的产生。因此请务必对安装进行评价,并请事前确认可焊性。
与预热温差相同,当焊接结束后立刻放入清洗液时,要设置空气冷却过程来保证冷却温差能满足表1的ΔT。
焊料用量
如使用的焊锡膏过厚,会导致回流焊接中焊料用量过多。这会使贴片比电路板更易受到机械力及热应力,从而导致贴片破损。
焊锡膏太少则会造成外部电极上固定强度不够,从而导致贴片从电路板上脱落。
请务必使焊锡膏均匀分布在端面上,厚度至少为0.2mm。
请配合完成FAQ改善问卷。
FAQ对您有帮助吗?
有
没有
如果可以的话,请您提出对FAQ的意见及要求。
您的意见将会用于FAQ的改善中。
※以这一方式提出的疑问及要求将不予以回复。
发送
如您有产品相关的疑问,请点击“
联系我们
”进行咨询。
是否继续发送?
OK
Cancel
查询
发送您的查询
电子杂志
发送村田产品的信息
注册请点击这里
很新信息
2021/1/28
(更新)本公司新冠病毒感染情况通知
2021/1/22
村田在深圳新建立了EMC-LAB(电磁兼容实验中心) 加强噪声对策方面的技术支持
2021/1/20
关于冈山村田制作所新生产厂房和厚生栋的竣工
2021/1/15
村田电子贸易(上海)有限公司荣获上海浦东外高桥保税区“30年卓越贡献企业”奖
2021/1/4
小型大容量多层陶瓷电容器“0402M尺寸”和“0201M尺寸”在2020年日经优秀产品与服务奖中荣获最优秀奖
查看全部