电容器的FAQ(常见问题解答)
陶瓷电容器的FAQ
陶瓷电容器的FAQ
安装
片状多层陶瓷电容器在波峰焊接前的粘着剂硬化有哪些注意点?
粘合剂固化不充分会导致芯片在波峰焊接时脱落,而且使外部电极之间因吸湿而造成绝缘电阻下降。
请控制好固化温度及时间以免固化不充分。
其他警告/注意事项请参考此处。
一般用MLCC 警告/注意事项 (PDF)
汽车用MLCC 警告/注意事项 (PDF)
<相关FAQ>
片状多层陶瓷电容器在波峰焊接前的粘着剂涂布有哪些注意点?
请配合完成FAQ改善问卷。
FAQ对您有帮助吗?
有
没有
如果可以的话,请您提出对FAQ的意见及要求。
您的意见将会用于FAQ的改善中。
※以这一方式提出的疑问及要求将不予以回复。
发送
如您有产品相关的疑问,请点击“
联系我们
”进行咨询。
是否继续发送?
OK
Cancel
查询
发送您的查询
电子杂志
发送村田产品的信息
注册请点击这里
很新信息
2021/1/19
(更新)本公司新冠病毒感染情况通知
2021/1/15
村田电子贸易(上海)有限公司荣获上海浦东外高桥保税区“30年卓越贡献企业”奖
2021/1/4
小型大容量多层陶瓷电容器“0402M尺寸”和“0201M尺寸”在2020年日经优秀产品与服务奖中荣获最优秀奖
2020/12/30
(更新)本公司新冠病毒感染情况通知
2020/12/17
加入国际环保倡议“RE100”-致力于在2050年之前实现业务活动100%使用可再生能源-
查看全部